Cómo medir la relación entre la potencia máxima y la potencia media en señales moduladas

Sensor de potencia máxima y media
+ Sensor de potencia máxima y media

Caracterizar las variaciones de la envolvente de la señal

Las señales de radiofrecuencia (RF) moduladas digitalmente pueden presentar diferencias sustanciales entre su potencia máxima instantánea y su potencia media. Esta relación se expresa habitualmente como la relación potencia máxima/potencia media (PAPR), que proporciona información útil sobre la distribución de la potencia de la señal y las exigencias que esta impone a los transmisores de RF, amplificadores y otros componentes. Una relación pico-media elevada puede requerir una reducción adicional de la potencia del transmisor y puede afectar a la eficiencia con la que funciona un amplificador de potencia de RF. Por lo tanto, los ingenieros deben medir tanto la potencia máxima como la media en las mismas condiciones de señal para determinar la relación con precisión.

El montaje de medición incluye un sensor de potencia máxima y media conectado a un medidor de potencia compatible y a la señal de RF modulada sometida a prueba. Los ingenieros establecen la frecuencia de funcionamiento y el nivel de señal, configuran los parámetros de medición adecuados y obtienen mediciones de potencia máxima y media a partir de la misma señal. Los valores resultantes pueden compararse para evaluar la relación entre la potencia máxima y la media (PAPR) en diferentes condiciones de modulación o estados de funcionamiento. Este flujo de trabajo permite caracterizar transmisores modulados digitalmente y componentes de RF en los que es importante comprender la relación entre la potencia máxima y la media para evaluar la capacidad de manejo de potencia y el rendimiento del transmisor.

Solución para la medición de la potencia de RF de pico a media

Para medir la relación entre la potencia máxima y la potencia media es necesario que las mediciones de potencia máxima y media se realicen en condiciones de señal homogéneas, de modo que ambos resultados puedan compararse de forma significativa. El sensor de potencia máxima y media proporciona la medición de RF, mientras que el medidor de potencia compatible procesa y muestra los valores medidos. Los ingenieros configuran la frecuencia de medición y las condiciones de adquisición, aplican la señal de RF modulada y obtienen los resultados de potencia máxima y media a partir de la misma configuración de medición. El ancho de banda de vídeo del sensor determina la velocidad de las variaciones de la envolvente de la señal que pueden capturarse para las mediciones de potencia máxima, mientras que la medición de potencia media proporciona el nivel medio correspondiente de la señal. Los valores máximos y medios medidos pueden utilizarse a continuación para calcular o evaluar la relación entre la potencia máxima y la potencia media de la señal. Este flujo de trabajo resulta útil para investigar las características de potencia dependientes de la modulación, evaluar las condiciones de funcionamiento del transmisor y comprender cómo los picos de la señal influyen en el funcionamiento del amplificador de potencia de RF. El E9326A proporciona mediciones de picos, valores medios y relación pico-medio con sincronización temporal para los formatos inalámbricos compatibles, incluidas las señales TDMA y CDMA, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en las que es necesario evaluar conjuntamente el comportamiento de picos y valores medios.

Consulte el diagrama de bloques de la solución para la medición de la potencia de RF de pico a media

Cómo medir la relación entre la potencia máxima y la potencia media en señales moduladas

Descubre los productos de nuestra solución de medición de potencia de RF, desde la potencia máxima hasta la media

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?