何をお探しですか?
子供のための光学
レーザーについて
光の分割
「白色光」と呼ばれるものがあるのをご存じですか?
太陽光や電球からの通常の光は、実際には虹のすべての色を含んでいます。しかし、これを見るには光を分解する必要があります。
光を分解できますか?
はい、できます!プリズムを使えば、白色光をその構成色に分解できます。例えば、雨粒は空に虹を作る際に小さなプリズムのように機能し、CDは回折格子やホログラムのような微細な溝を持っているため、光を色に分解することができます。
レーザーとは?
レーザーは、単一の純粋な色(または波長)のみを持つ特殊な光源です。レーザー光を他の色に分解することはできません。
レーザーで何ができるか?
集束させることができます!
レーザーは非常に小さなスポットに集束させることができ、ほとんど拡散することなく長距離にわたって照射できます(大きく拡散する懐中電灯とは異なります)。
エネルギーを生成できます!
そのスポットには多くのエネルギーが含まれており、一部のレーザーは厚い金属を切断できるほどです。外科医は、一部の手術で小型レーザーをメスとして使用することさえできます。
情報を伝送できます!
低出力レーザーシステムは、情報の送受信が可能です。例えば、スーパーマーケットの製品コードスキャナーは、レーザー、レンズ、回転ミラー、およびコンピューターを使用して製品のバーコードを「読み取ります」。また、CDプレーヤー内の小型レーザーは、モールス信号のように音楽を記録したさらに微細な凹凸(凹凸は点と線のようなもの)を読み取ります。
通信できます!
レーザーは、光ファイバーと呼ばれる長いガラスの糸を通して情報を送信することもできます。1つのレーザーで、同時に数千件の電話会話を1本のファイバーを通して送信できます。
ホログラムを作成できます!
レーザーは、ホログラムと呼ばれる3D画像を作成することもできます。一部のエンジニアは動くホログラムの研究に取り組んでおり、いつか驚くべき3Dテレビ画像が実現するかもしれません。ホログラムの詳細については、holocenter.orgをご覧ください。
重要な安全上の注意:レーザーの取り扱いには十分ご注意ください
低出力のレーザーポインターであっても、目に直接当たると怪我をする可能性があります。レーザー装置を操作する子供は、安全上の問題を理解し、安全に取り扱える年齢であるべきです。そうでない場合は、大人が監督する必要があります。
次のトピック:科学者とエンジニアについて
継続学習
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?