O que você está procurando?
Óptica para crianças
Sobre os lasers
Dividindo a luz
Você sabia que existe algo chamado “luz branca”?
A luz comum do sol ou de uma lâmpada contém, na verdade, todas as cores do arco-íris. Mas é preciso separá-la para ver isso.
É possível dividir a luz?
Sim! É possível decompor a luz branca em suas cores usando um prisma. Por exemplo, as gotas de chuva funcionam como minúsculos prismas quando formam um arco-íris no céu, e um CD consegue decompor a luz em cores porque possui sulcos finos, semelhantes a uma grade de difração ou a um holograma.
O que é um laser?
Um laser é uma fonte especial de luz de uma única cor pura (ou comprimento de onda). Não é possível decompor a luz do laser em outras cores.
O que os lasers podem fazer?
Eles sabem se concentrar!
Os lasers podem concentrar a luz em um ponto muito pequeno e atingir longas distâncias sem se dispersar muito (ao contrário de uma lanterna, cuja luz se dispersa bastante).
Eles podem gerar ENERGIA!
O feixe contém muita energia — tanta que alguns lasers são capazes de cortar metais espessos. Os cirurgiões podem até usar lasers menores como bisturis em certos tipos de cirurgia.
Eles podem transportar INFORMAÇÕES!
Os sistemas a laser de baixa potência podem enviar e captar informações. Por exemplo, o leitor de códigos de produtos em um supermercado usa um laser, lentes, espelhos giratórios e um computador para “ler” os códigos de barras dos produtos. E o minúsculo laser de um CD player lê saliências e cavidades ainda menores que gravam a música como um código Morse (as saliências e cavidades são como pontos e traços).
Eles conseguem se comunicar!
Os lasers também podem transmitir informações por meio de longos fios de vidro chamados fibras ópticas. Um único laser pode transmitir milhares de chamadas telefônicas por uma fibra ao mesmo tempo.
Eles conseguem criar HOLOGRAMAS!
Os lasers também podem criar imagens 3D chamadas hologramas. Alguns engenheiros estão trabalhando em hologramas em movimento, então, um dia, poderemos ter imagens incríveis em TV 3D. Saiba mais sobre hologramas em holocenter.org.
AVISO IMPORTANTE DE SEGURANÇA: Tenha cuidado ao manusear lasers
Mesmo os apontadores laser de baixa potência podem causar lesões se apontados diretamente para os olhos. As crianças que utilizam dispositivos a laser devem ter idade suficiente para compreender as questões de segurança e manuseá-los com cuidado. Caso contrário, devem ser supervisionadas por um adulto.
Próximo tópico: Sobre cientistas e engenheiros
Aprendizagem contínua
Deseja ajuda ou tem dúvidas?