O que é a luz?

A luz é um tipo de energia chamada radiação eletromagnética (EM). Esse tipo de radiação não é prejudicial, exceto por uma queimadura solar ocasional. Existem outros tipos de radiação EM também, como ondas de rádio, micro-ondas e raios X. A luz é a parte que podemos ver — a parte que forma o arco-íris.

O que é a luz?

Como a luz se propaga?

A viagem de avião leva apenas 8 minutos

A que velocidade a luz viaja?

A luz viaja cerca de 186.000 milhas por segundo (300.000 quilômetros por segundo), então a luz do Sol leva cerca de 8 minutos para percorrer 93 milhões de milhas (149 milhões de quilômetros) até a Terra. Isso parece LENTO? Bem, se você pudesse dirigir até o Sol a 60 mph (100 km/h), levaria 177 anos para chegar lá! Em um segundo, a luz consegue dar 7 voltas na Terra!

A luz se propaga em linha reta

A luz se propaga de forma totalmente reta?

A luz se propaga em linha reta, até que algo a desvie. Os trajetos retos da luz são chamados de raios de luz.

Controle da luz

A criança está em frente à cerca e projeta uma sombra, demonstrando o bloqueio da luz

Bloqueie

... com um objeto ou uma pessoa.

Isso cria uma sombra.

Bird está em frente a dois espelhos de canto, mostrando os reflexos

Reflita sobre isso

Altere sua trajetória com um espelho. Isso se chama reflexão.

Veja esta demonstração no YouTube sobre reflexão da luz.

Dois lápis de cor dentro de um copo.

Dobre

Altere sua direção fazendo com que ela atravesse outro material transparente com densidade diferente, como vidro ou água. Isso se chama refração, e é assim que as lentes funcionam. Existem outras maneiras de curvar ou desviar a luz, incluindo grades de difração e lentes holográficas. Os cientistas também descobriram que a gravidade pode curvar a luz!

Assista à demonstração “Bending Light” da Universidade do Colorado em Boulder.

A luz é produzida, controlada e detectada de tantas maneiras diferentes ao seu redor!

Câmera de estúdio.

Câmeras

Menina usando óculos pretos.

Óculos

Crianças usando óculos de realidade virtual.

Realidade aumentada ou virtual

Satélite orbitando a Terra.

Satélites

Scanner de mão...

Scanners

Projetor.

Projetores

Pessoa colocando uma lente de contato no olho.

Lentes de contato

A criança olha pelo telescópio.

Telescópios

Campo de painéis solares.

Painéis solares

Close de um microscópio.

Microscópios

Câmera de vigilância em ambiente profissional.

Câmeras de vigilância

Plantas crescendo sob luzes de cultivo em uma estufa.

Luzes para jardinagem

Próximo tópico: O que são lentes?

Três jovens observam um ícone futurista do globo terrestre com uma camada de luz

Deseja ajuda ou tem dúvidas?