빛이란 무엇인가?

빛은 전자기(EM) 복사라고 불리는 에너지의 한 종류입니다. 이러한 종류의 복사는 가끔 햇볕에 타는 것을 제외하고는 해롭지 않습니다. 전파, 마이크로파, X선과 같은 다른 종류의 EM 복사도 있습니다. 빛은 우리가 볼 수 있는 부분, 즉 무지개를 만드는 부분입니다.

빛이란 무엇일까요?

빛은 어떻게 이동하는가?

빛은 단 8분밖에 걸리지 않는다

빛은 얼마나 빨리 이동하는가?

빛은 초당 약 186,000마일(초당 300,000킬로미터)을 이동하므로, 태양에서 지구까지 9,300만 마일(1억 4,900만 킬로미터)을 이동하는 데 약 8분이 걸립니다. 이것이 느리게 느껴지시나요? 시속 60마일(시속 100킬로미터)로 태양까지 운전할 수 있다면, 도착하는 데 177년이 걸릴 것입니다! 빛은 1초 만에 지구를 7번 돌 수 있습니다!

빛은 직진한다

빛은 얼마나 직진하는가?

빛은 무언가가 휘게 하기 전까지는 완벽하게 직진합니다. 빛의 직진 경로를 광선이라고 합니다.

빛 제어

아이가 울타리 앞에 서서 그림자를 만들어 빛을 가리는 것을 보여줍니다

가리기

... 물체나 사람으로.

이것이 그림자를 만듭니다.

새가 두 개의 코너 거울 앞에 서서 반사를 보여줍니다

반사하기

거울로 경로를 변경합니다. 이것을 반사라고 합니다.

빛 반사에 대한 이 YouTube 데모를 시청하십시오.

유리잔 속 두 개의 색연필.

구부리기

유리나 물처럼 밀도가 다른 투명한 물질을 통과시켜 빛의 방향을 바꾸는 것입니다. 이를 굴절이라고 하며, 렌즈가 작동하는 방식입니다. 회절 격자 및 홀로그래픽 렌즈를 포함하여 빛을 구부리거나 편향시키는 다른 방법도 있습니다. 과학자들은 또한 중력이 빛을 구부릴 수 있다는 것을 발견했습니다!

콜로라도 볼더 대학교의 "빛 구부리기" 데모를 시청하십시오.

빛은 주변에서 다양한 방식으로 생성, 제어 및 감지됩니다!

스튜디오 카메라.

카메라

검은 안경을 쓴 소녀.

안경

가상 현실 고글을 착용한 어린이들.

증강 또는 가상 현실

지구 궤도를 도는 위성.

위성

물품 스캐너를 들고 있는 손..

스캐너

프로젝터.

프로젝터

눈에 콘택트렌즈를 끼는 사람.

콘택트렌즈

망원경을 통해 보는 아이.

망원경

태양광 패널 단지.

태양 에너지 패널

현미경 클로즈업.

현미경

전문 환경의 감시 카메라.

감시 카메라

온실의 원예 조명 아래에서 자라는 식물

원예 조명

다음 주제: 렌즈란 무엇인가?

세 명의 젊은이가 빛이 오버레이된 미래형 지구 아이콘을 보고 있습니다.

어떤 도움을 드릴까요?