¿Qué es la luz?

La luz es un tipo de energía denominada radiación electromagnética (EM). Este tipo de radiación no es perjudicial, salvo por alguna quemadura solar ocasional. También hay otros tipos de radiación EM, como las ondas de radio, las microondas y los rayos X. La luz es la parte que podemos ver, la que forma el arcoíris.

¿Qué es la luz?

¿Cómo se propaga la luz?

La luz tarda solo 8 minutos

¿A qué velocidad viaja la luz?

La luz viaja a unos 186 000 millas por segundo (300 000 kilómetros por segundo), por lo que la luz del Sol tarda unos 8 minutos en recorrer las 93 millones de millas (149 millones de kilómetros) que la separan de la Tierra. ¿Te parece LENTO? Bueno, si pudieras... drive Si te dirigieras hacia el Sol a 60 mph (100 km/h), ¡tardarías 177 años en llegar! ¡En un segundo, la luz puede dar 7 vueltas a la Tierra!

La luz se desplaza en línea recta

¿Con qué precisión se propaga la luz?

La luz se desplaza en línea recta, hasta que algo la desvía. Las trayectorias rectas de la luz se denominan light rays.

Control de la luz

Un niño se coloca delante de una valla y proyecta una sombra, lo que ilustra cómo se bloquea la luz

Bloquéalo

... con un objeto o una persona.

Esto proyecta una sombra.

Bird se coloca frente a dos espejos de esquina, mostrando los reflejos

Reflexiona sobre ello

Cambia su trayectoria con un espejo. A esto se le llama reflejo.

Echa un vistazo a este vídeo de demostración en YouTube sobre el reflejo de la luz.

Dos lápices de colores en un vaso.

Dóblalo

Cambia su dirección haciéndola atravesar otro material transparente con una densidad diferente, como el cristal o el agua. A esto se le llama refraction, y así es como funcionan las lentes. Existen otras formas de curvar o desviar la luz, como las rejillas de difracción y las lentes holográficas. ¡Los científicos también han descubierto que la gravedad puede curvar la luz!

Mira la demostración «Bending Light» de la Universidad de Colorado en Boulder.

¡La luz se genera, se controla y se detecta de muchas maneras a tu alrededor!

Cámara de estudio.

Cámaras

Chica con gafas negras.

Gafas

Niños con gafas de realidad virtual.

Realidad aumentada o virtual

Satélite en órbita alrededor de la Tierra.

Satélites

Escáner de mano...

Escáneres

Proyector.

Proyectores

Persona colocándose una lente de contacto en el ojo.

Lentes de contacto

Un niño mira por el telescopio.

Telescopios

Campo de paneles solares.

Paneles solares

Primer plano de un microscopio.

Microscopios

Cámara de vigilancia en un entorno profesional.

Cámaras de vigilancia

Plantas que crecen bajo luces de cultivo en un invernadero.

Luces para jardín

Siguiente tema: ¿Qué son las lentes?

Tres jóvenes contemplan un icono futurista con forma de globo terráqueo con un efecto luminoso superpuesto

¿Necesita ayuda o tiene alguna pregunta?