Was ist Licht?

Licht ist eine Energieform, die man elektromagnetische Strahlung nennt. Diese Strahlung ist, abgesehen von gelegentlichem Sonnenbrand, nicht schädlich. Es gibt auch andere Arten von elektromagnetischer Strahlung, wie Radiowellen, Mikrowellen und Röntgenstrahlen. Licht ist der sichtbare Teil – der Teil, der den Regenbogen erzeugt.

Was ist Licht?

Wie breitet sich Licht aus?

Das Licht benötigt nur 8 Minuten.

Wie schnell breitet sich Licht aus?

Licht breitet sich mit etwa 300.000 Kilometern pro Sekunde aus. Daher benötigt das Sonnenlicht etwa 8 Minuten, um die 149 Millionen Kilometer bis zur Erde zurückzulegen. Kommt Ihnen das langsam vor? Nun, wenn Sie mit 100 km/h zur Sonne fahren könnten, bräuchten Sie dafür 177 Jahre! In einer Sekunde umrundet das Licht die Erde siebenmal!

Licht breitet sich geradlinig aus

Wie geradlinig breitet sich Licht aus?

Licht breitet sich geradlinig aus, bis es von etwas abgelenkt wird. Die geraden Lichtwege werden Lichtstrahlen genannt.

Lichtsteuerung

Ein Kind steht vor einem Zaun und erzeugt einen Schatten, um das Blockieren von Licht zu demonstrieren.

Blockieren Sie es

... mit einem Gegenstand oder einer Person.

Dadurch entsteht ein Schatten.

Ein Vogel steht vor zwei Eckspiegeln. Angezeigt Reflexionen

Reflektiere es

Verändere seinen Weg mit einem Spiegel. Dies nennt man Spiegelung.

Sehen Sie sich diese YouTube-Demo zur Lichtreflexion an.

Zwei Buntstifte in einem Glas.

Biege es

Man kann die Richtung eines Lichtstrahls ändern, indem man ihn in ein anderes transparentes Material mit anderer Dichte, wie Glas oder Wasser, leitet. Diesen Vorgang nennt man Brechung , und so funktionieren Linsen. Es gibt weitere Möglichkeiten, Licht zu beugen oder abzulenken, darunter Beugungsgitter und holografische Linsen. Wissenschaftler haben sogar herausgefunden, dass die Schwerkraft Licht ablenken kann!

Sehen Sie sich die Demo „Bending Light“ der University of Colorado Boulder an.

Licht wird auf so vielfältige Weise um uns herum erzeugt, gesteuert und erfasst!

Studiokamera.

Kameras

Mädchen mit schwarzer Brille.

Gläser

Kinder mit Virtual-Reality-Brillen.

Erweiterte oder virtuelle Realität

Satellit umkreist die Erde.

Satelliten

Hand hält Artikelscanner..

Scanner

Projektor.

Projektoren

Person, die sich eine Kontaktlinse ins Auge einsetzt.

Kontaktlinsen

Kind schaut durch ein Teleskop.

Teleskope

Feld mit Solarmodulen.

Solarenergiepaneele

Nahaufnahme eines Mikroskops.

Mikroskope

Überwachungskamera im professionellen Umfeld.

Überwachungskameras

Pflanzen, die im Gewächshaus unter Gartenlampen wachsen.

Gartenleuchten

Nächstes Thema: Was sind Linsen?

Drei junge Leute betrachten ein futuristisches Globus-Symbol mit Lichteffekten.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?