Por que o céu é azul?

Isso é óptica, mas não é projeto óptico! A resposta: espalhamento de Rayleigh.

O que isso significa? A luz visível é uma forma de radiação eletromagnética, com comprimentos de onda que variam de cerca de 0,35 micrômetros (violeta) a cerca de 0,75 micrômetros (vermelho). Embora a luz se propague principalmente em linha reta, partículas como as moléculas de ar também podem espalhá-la, o que significa que partes da energia luminosa são desviadas em várias direções. A relação entre o tamanho do comprimento de onda (que determina a cor da luz) e o tamanho das partículas de dispersão determina a direção da dispersão.

Na nossa atmosfera, esse efeito é mais intenso nos comprimentos de onda mais curtos, diminuindo quase a zero nos comprimentos de onda vermelhos. Como a luz visível é mais intensa a 0,5 micrômetros (o que percebemos como azul), a dispersão nesse comprimento de onda é dominante e o céu parece azul.

Para uma explicação mais detalhada, dê uma olhada neste site.

Por que uma lupa faz as coisas parecerem maiores?

Essa é uma questão em que a abordagem da "luz como raios geométricos" funciona muito bem, conforme mostrado na imagem abaixo. Muitos instrumentos ópticos desviam os raios de maneira semelhante para "enganar" o sistema visual (olho/cérebro) e fazê-lo ver uma imagem virtual. Ela é "virtual" porque não pode ser projetada como uma imagem real — a capacidade de foco do olho é um componente essencial desse tipo de sistema óptico.

Se uma lente convexa for colocada perto de um objeto, este parecerá maior, pois a lente desvia os raios de luz para dentro.

Figura 1. Se uma lente convexa for segurada perto de um objeto, o objeto parecerá maior porque a lente dobra os raios de luz para dentro. Os olhos traçam os raios de luz de volta em linhas retas e veem uma imagem “virtual” que é ampliada. Descrição de Light por David Bumie.

Como funciona um laser?

Embora os projetistas ópticos utilizem a luz laser em muitos dos sistemas que projetam (como leitores de código de barras em supermercados e aparelhos de CD), o princípio básico do laser baseia-se na natureza fotônica da luz. Os fótons são partículas de energia que os átomos e as moléculas podem absorver e emitir.

Quando um átomo absorve um fóton de energia luminosa, ele armazena temporariamente essa energia extra (dizemos que o átomo está em um estado de maior energia). Quando o átomo “recupera o equilíbrio” e volta ao seu estado natural de baixa energia, ele libera o excesso de energia na forma de outro fóton (chamamos isso de emissão espontânea — simplesmente acontece). Os lasers são possíveis graças a outro tipo de emissão de fótons chamado emissão estimulada. Se você conseguir, de alguma forma, colocar muitos átomos em estados específicos de energia mais elevada, poderá usar a luz para acionar ou “estimular” todos eles a liberarem seus fótons de energia excedente ao mesmo tempo (dizemos que esses fótons estão em fase, ou são coerentes).

Existem várias maneiras de colocar muitos átomos no mesmo estado de alta energia (isso é chamado de “bombeamento” do laser), e há várias maneiras de mantê-los nesse estado por tempo suficiente para gerar um grande “pulso” de energia luminosa. Os lasers são realmente fascinantes — consulte as referências para saber mais.

Dualidade onda-partícula

As experiências com a luz podem levar a diferentes conclusões sobre sua natureza fundamental. Dentro de um laser e em muitos detectores de luz (como os encontrados em uma câmera de vídeo), a luz se comporta claramente como um fluxo de partículas, cada uma delas carregando uma determinada quantidade fixa de energia — o que chamamos de fótons. Mas quando a luz do laser passa por dois orifícios muito próximos um do outro, o padrão de interferência resultante é semelhante ao padrão de ondulações que se vê quando se joga duas pedras na água e elas formam ondas que interferem entre si. A luz do laser claramente age como uma onda em muitos aspectos. No entanto, é a mesma luz. Costumamos nos referir a esse comportamento errático como dualidade onda-partícula.

Frentes de onda e raios

As frentes de onda de uma fonte pontual são superfícies esféricas de fase constante. Os raios são linhas perpendiculares a essas frentes de onda, indicando a direção do fluxo de energia em um ponto específico.

Exemplo de um Waveray

Figura 2. As setas pretas indicam raios perpendiculares às frentes de onda. As linhas curvas vermelhas representam as frentes de onda que se expandem a partir da fonte pontual.

A Lei de Snell e a Refração

A Lei de Snell foi descoberta em 1621 — talvez você se lembre dela das aulas de física do ensino médio. Ela define com precisão como a luz é desviada, ou refratada, quando atravessa uma fronteira entre dois meios com índices de refração (n) diferentes, como o ar e o vidro ou o ar e a água. Os ângulos theta-i e theta-t são os ângulos de incidência e de transmissão, respectivamente. Você perceberá a refração ao olhar para um objeto que está debaixo d’água.

Equação da Lei de Snell

De certa forma, a expressão simples de Snell resume toda a óptica geométrica, mas, na prática, os engenheiros ópticos e os programas de computador utilizam um grande número de equações e técnicas que são mais convenientes para trabalhar com lentes e outros componentes ópticos.

A Lei de Snell e a refração demonstradas através de um olho que observa a água do oceano.

Tipos de lentes

As lentes apresentam-se em diversas formas e tamanhos, e muitos sistemas ópticos utilizam múltiplos elementos de lente para desviar a luz da maneira correta, de modo a formar as imagens necessárias e, ao mesmo tempo, minimizar as aberrações. Uma distinção básica é feita entre uma lente positiva (focadora ou convergente) e uma lente negativa (divergente):

Lente positiva ou convergente

Figura 3. Lente positiva ou convergente.

Lente negativa ou divergente.

Figura 4. Lente negativa ou divergente.

Embora esses exemplos específicos tenham formato simétrico (as curvaturas frontal e traseira são iguais, mas de sinais opostos), a maioria dos elementos de lente não é simétrica. As curvaturas, as propriedades do vidro e a espessura afetam a maneira como a lente altera o trajeto da luz que passa por ela. Determinar esses parâmetros (geralmente para um conjunto de lentes que atuam em conjunto) é tarefa do projetista óptico.

Tipos de avaliação óptica

Existem várias maneiras de avaliar um modelo de sistema óptico usando um software de projeto óptico. Quando você “avalia” um modelo, o que realmente se pretende é simular a lente antes de ela ser fabricada e prever seu desempenho. Os sistemas de imagem buscam focar a luz com nitidez, mas é preciso ser mais preciso do que isso. Algumas das avaliações mais comuns são os diagramas de ponto, a energia circundada e a Função de Transferência de Modulação (MTF).

Os diagramas de pontos são gráficos que mostram onde os raios provenientes de um objeto pontual incidirão na superfície da imagem. Para que a lente forme uma boa imagem, esses raios devem incidir próximos uns dos outros. A energia circundada é uma forma de medir como a energia (determinada pela contagem de raios) no diagrama de pontos se distribui em função do raio, medido a partir do centro (geralmente apresentada como um gráfico).

A MTF envolve a frequência espacial, que é uma medida do espaçamento entre os elementos de uma cena. Pense em uma cerca branca com uma casa escura atrás dela. A alguns metros de distância, você consegue ver facilmente o contraste entre as listras brancas e escuras. Essa é uma baixa frequência espacial. Agora, considere um pente preto contra uma folha de papel branca. A alguns metros de distância, você provavelmente nem consegue perceber que existem listras escuras e claras! Essa é uma alta frequência espacial, que você pode considerar como os detalhes finos de uma cena. Uma lente (como o seu olho) consegue reproduzir imagens de baixas frequências espaciais mais facilmente do que as de altas frequências. O MTF é um gráfico que mostra essa “resposta de frequência” de uma lente, da baixa à alta frequência. Toda lente tem uma frequência máxima ou de corte, o que significa que sempre há algum nível de detalhe que é fino demais para a lente detectar.

Diagramas de pontos

Os diagramas de pontos são gráficos que mostram onde os raios provenientes de um objeto pontual incidirão na superfície da imagem. Para que a lente forme uma boa imagem, esses raios devem incidir próximos uns dos outros. O gráfico é geralmente ampliado em grande escala (como se observássemos o ponto da imagem através de um microscópio), e sua forma pode indicar o tipo e a intensidade da aberração na lente. Talvez a mais característica seja a aberração de coma, cujo nome é bastante descritivo.

O Coma parece um cometa

Figura 5. O Coma se parece com um cometa.

Aberração esférica

Figura 6. A aberração esférica é circular e concentra-se no centro.

Astigmatismo simples

Figura 7. O astigmatismo simples apresenta assimetria X-Y.

Este caso apresenta astigmatismo de ordem superior associado a outras aberrações

Figura 8. Este caso apresenta astigmatismo de ordem superior associado a outras aberrações.

Aberração cromática

Figura 9. Este é um ponto fora do eixo para um monólito de vidro, e o astigmatismo determina a forma geral. A dispersão prismática do vidro focaliza os comprimentos de onda vermelho, verde e azul de maneira diferente. Isso é chamado de aberração cromática.

Aberração esférica.

Aberração esférica

A aberração esférica resulta da geometria da refração e da reflexão dos raios. Ela impede que uma lente ou espelho convergente focalize perfeitamente raios paralelos, pois a parte central da lente apresenta uma distância focal diferente para os raios em comparação com as partes externas da lente. No caso do refletor esférico mostrado acima, dois raios paralelos entram pela esquerda (provenientes de uma fonte pontual localizada a uma distância muito grande à esquerda, como uma estrela). O raio próximo à borda (vermelho) cruza o eixo (linha preta) mais próximo do espelho do que o raio inferior (azul). Na terminologia da óptica, o raio externo “focaliza curto”. Se o projetista transformasse a superfície esférica em uma parábola, ambos os raios focalizariam à mesma distância do espelho.

Distorsão da lente

A curvatura da lente refere-se aos valores relativos das curvaturas frontal e posterior de um elemento da lente. Existe um número infinito de lentes (ou seja, combinações de curvaturas frontal e posterior) capazes de focar a uma determinada distância, mas, dependendo de como você “curva” a lente, a aberração irá variar.

Exemplos de distorção de lente em tamanhos pequeno, médio e grande

Figura 10. Exemplos de curvatura de lentes em tamanhos pequeno, médio e grande.

A curvatura de cada lente afeta naturalmente a qualidade da lente. Os projetistas de lentes utilizam a curvatura como um dos seus parâmetros de projeto, geralmente de forma implícita (ou seja, os programas de otimização determinam a melhor curvatura em combinação com muitos outros fatores e requisitos).

Telescópio Espacial Hubble

Telescópio espacial Hubble

O Telescópio Espacial Hubble (HST) é um grande telescópio astronômico que orbita a Terra, permitindo-lhe observar objetos distantes sem os efeitos perturbadores da atmosfera terrestre. Seus projetistas cometeram um erro na fabricação de seu grande espelho primário e, infelizmente, ninguém percebeu esse erro até que o HST já estivesse em órbita terrestre. A aberração esférica resultante impediu que o HST produzisse imagens ideais.

Descobrir a natureza exata do problema e encontrar uma solução exigiu o trabalho de muitos engenheiros ópticos, cientistas e projetistas de diversas organizações (incluindo a Optical Research Associates, adquirida pela Keysight). A missão de reparo para instalar lentes corretivas restaurou o desempenho do HST a um nível próximo ao previsto no projeto.

Para obter mais informações sobre o HST (e acessar uma grande variedade de materiais didáticos fascinantes sobre astronomia e outros assuntos relacionados), visite o site do Space Telescope Science Institute.

Deseja ajuda ou tem dúvidas?