Lichtspaltung

Wussten Sie, dass es etwas namens „Weißes Licht“ gibt?

Normales Sonnenlicht oder das Licht einer Glühbirne enthält tatsächlich alle Farben des Regenbogens. Um das zu erkennen, muss man es jedoch in seine Einzelfarben aufspalten.

Kann man Licht spalten?

Ja! Man kann weißes Licht mithilfe eines Prismas in seine Spektralfarben zerlegen. Regentropfen wirken beispielsweise wie winzige Prismen, wenn sie einen Regenbogen am Himmel erzeugen, und eine CD kann Licht in seine Spektralfarben aufspalten, da sie feine Rillen wie ein Beugungsgitter oder ein Hologramm aufweist.

Beispiel eines Prismas

Was ist ein Laser?

Ein Laser ist eine spezielle Lichtquelle, die nur eine einzige reine Farbe (oder Wellenlänge) emittiert. Laserlicht lässt sich nicht in andere Farben zerlegen.

Grüner Laser

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Bitte seien Sie vorsichtig im Umgang mit Lasern.

Auch Laserpointer mit geringer Leistung können Verletzungen verursachen, wenn sie direkt in die Augen leuchten. Kinder, die Lasergeräte bedienen, sollten alt genug sein, um die Sicherheitsrisiken zu verstehen und sicher damit umzugehen. Andernfalls sollten sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Nächstes Thema: Über Wissenschaftler und Ingenieure

Drei junge Leute betrachten ein futuristisches Globus-Symbol mit Lichteffekten.

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?