저잡음 RF 신호를 이용한 고속 ADC 및 DAC 테스트 방법

Pro XG7 아날로그 신호 발생기
+ Pro XG7 아날로그 신호 발생기

컨버터 측정에서 소스 노이즈 감소

고속 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 및 디지털-아날로그 컨버터(DAC) 특성화에는 평가 중인 컨버터와 측정에 충분한 노이즈 및 스펙트럼 성능을 갖춘 RF 소스가 필요합니다. 필요한 주파수와 레벨에 맞게 아날로그 자극, 클록 관련 소스 또는 기타 해당 RF 신호를 구성한 다음, 소스과 컨버터 사이의 케이블, 필터, 스플리터, 고정구 및 기타 요소를 고려합니다.

신호 대 잡음비(SNR), 신호 대 잡음 및 왜곡비, 실효 비트 수 또는 스퍼스 프리 다이내믹 레인지와 같이 목표 측정 항목에 적절한 계측 및 분석을 사용하여 컨버터 출력을 측정합니다. 컨버터 성능을 해석할 때 전체 테스트 시스템 노이즈 및 왜곡 예산의 일부로 소스 위상 노이즈, 광대역 노이즈, 진폭 노이즈, 고조파 및 스퍼리어스 콘텐츠를 평가합니다.

저잡음 데이터 변환기 테스트 솔루션

측정되는 동작에 비해 노이즈와 스펙트럼 아티팩트를 최소화하는 제어된 RF 자극을 사용하여 고속 데이터 컨버터를 특성화합니다. 이 솔루션은 ADC 및 DAC 노이즈, 왜곡 및 동적 성능을 평가하기 위한 저노이즈 신호를 제공하며, 소스 관련 효과와 컨버터 생성 응답을 분리하는 데 도움을 줍니다. 낮은 위상 노이즈는 샘플링 불확실성의 영향을 받는 측정을 지원하고, 낮은 광대역 노이즈는 컨버터 노이즈 플로어의 가시성을 유지하는 데 도움을 줍니다. 낮은 진폭 변조(AM) 노이즈, 고조파 및 스퍼리어스 콘텐츠는 원치 않는 소스 기여를 더욱 줄여주어, 엔지니어가 자극 아티팩트와 컨버터 동작을 구분하고 컨버터 및 전체 테스트 시스템에 대해 더 대표성 있는 측정을 달성할 수 있도록 지원합니다.

컨버터 테스트를 위한 저광대역 노이즈 데모 보기

저노이즈 데이터 컨버터 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?