정밀 교정 측정 정확도를 높이는 방법

프로용 탁상용 디지털 멀티미터
+ Pro 벤치탑 디지털 멀티미터

교정 측정에서 드리프트 감소

정밀 교정 측정에는 고해상도 이상의 것이 필요합니다. 엔지니어는 검증 및 조정 작업 중에 결과가 신뢰할 수 있도록 드리프트, 반복성, 전송 정확도 및 기준 안정성을 관리해야 합니다. 까다로운 벤치 및 표준 연구소 워크플로에서 측정 품질은 교정된 값에 대한 신뢰도, 규정 준수 결정 및 중요한 테스트 프로세스 전반의 전반적인 검증 일관성에 직접적인 영향을 미칩니다.

교정 요구 사항이 엄격해짐에 따라 팀은 불확실성을 줄이고 신뢰할 수 있는 기준에 대한 상관 관계를 개선하는 방법이 필요합니다. 더 나은 측정 관행은 보다 신뢰할 수 있는 검증 결과, 합격/불합격 결정에 대한 더 강력한 신뢰, 그리고 고정확도 검증 환경 전반에 걸쳐 더 일관된 성능을 지원합니다. 이는 엔지니어가 장비 동작 및 측정 무결성을 확인할 때 올바른 판단을 내리는 데 도움이 됩니다.

정밀 교정 측정 솔루션

정밀 교정 측정은 검증 및 조정 작업 중에 신뢰할 수 있는 기준에 대해 안정적이고 반복 가능한 결과에 따라 달라집니다. 키사이트 Pro 벤치탑 디지털 멀티미터(DMM)는 드리프트, 온도 변화 및 전송 오류로 인한 불확실성을 줄여 상관 관계를 개선하고 보다 신뢰할 수 있는 측정 결과를 지원합니다. 더 나은 성능은 합격/불합격 결정에 대한 신뢰를 강화하고 까다로운 벤치 및 표준 연구소 워크플로 전반에 걸쳐 일관성을 촉진합니다. 자체 또는 자동 교정 기능은 시간 드리프트 및 온도 변화로 인한 측정 오류를 줄이도록 설계되었습니다. 이는 팀이 정확도를 유지하고 중요한 교정 결과에 대한 신뢰를 높이며 고정확도 환경에서 보다 신뢰할 수 있는 검증 결정을 지원하는 데 도움이 됩니다.

정밀 교정 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

정밀 교정 측정 솔루션의 블록 다이어그램

정밀 교정 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?