DC 측정 시 전력선 노이즈를 줄이는 방법

고급형 탁상용 디지털 멀티미터
+ Advanced 벤치탑 디지털 멀티미터

전원선 노이즈가 DC 측정값에 미치는 영향 방지

50/60 Hz 전원선 간섭이 신호 경로에 유입되어 안정적인 측정값에 주기적인 변동을 유발할 경우, 정밀한 DC 측정 결과를 신뢰하기 어려워질 수 있습니다. 이러한 현상은 엔지니어가 작은 DC 변화를 측정하거나, 반복된 결과를 비교하거나, 예상되는 동작과 잠재적인 결함 사이의 마진이 좁은 회로를 검증할 때 특히 두드러질 수 있습니다. 측정값에 라인 주파수 노이즈가 나타나면 실제 디바이스의 변화를 파악하기 어려울 정도로 측정값이 변동하고, 트렌드 비교가 복잡해지며, 이러한 변동이 피시험 디바이스(DUT)에서 비롯된 것인지 주변 벤치 환경에서 비롯된 것인지 판단하기 어려워집니다. 이로 인해 엔지니어가 측정을 반복하거나, 설정을 조정하거나, 실제로는 외부 전기 간섭으로 인해 발생한 외견상의 변화를 조사해야 할 수 있으므로 검증 시간이 늘어날 수 있습니다.

전원선 노이즈가 미치는 영향은 측정 획득 방식에 따라서도 달라집니다. 측정 개구부(aperture)가 로컬 전원선 주파수와 일치하지 않으면 원치 않는 50/60 Hz 성분이 0으로 평균화되지 않고 보고되는 DC 값에 유입될 수 있습니다. 이는 특히 미세한 차이가 중요할 때 노멀 모드 제거비를 저하시키고 측정값 변동을 증가시킬 수 있습니다. 엔지니어는 결과의 변화가 실제 회로 동작을 반영하는지 판단하기 전에 적분 시간, 라인 주파수, 측정 속도가 상호 작용하는 방식을 이해해야 합니다. 빠른 획득 설정은 노이즈 제거 능력을 저하시킬 수 있으며, 보수적인 설정은 테스트 속도를 불필요하게 늦출 수 있습니다. 이러한 요소들의 균형을 맞추면 측정 신뢰성이 매우 중요한 시스템 검증, 특성화, 문제 해결 및 기타 벤치 워크플로에서 반복 가능한 DC 측정을 수행하는 데 도움이 됩니다.

전력선 노이즈 제거 솔루션

전원선 간섭을 줄이려면 보고된 DC 값을 왜곡하기 전에 50/60 Hz 노이즈가 제거되도록 측정을 구성하는 것부터 시작해야 합니다. 키사이트 어드밴스드 벤치탑 디지털 멀티미터(Keysight Advanced Benchtop Digital Multimeter)는 선택 가능한 전력선 주파수 주기 수(NPLC) 적분 설정과 노멀 모드 제거 기능을 통해 이러한 워크플로를 지원하며, 이를 통해 엔지니어는 작업에 맞춰 측정 속도, 해상도, 노이즈 성능의 균형을 맞출 수 있습니다. 전체 전력선 주파수 주기에 맞춰 정렬된 적분 시간을 사용하면 라인 주파수 간섭을 억제하고 더 반복 가능한 DC 측정값을 얻을 수 있으며, 더 긴 적분 설정은 처리량보다 최고 정밀도가 더 중요할 때 강력한 노이즈 제거 성능을 제공할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 엔지니어는 더 높은 신뢰성으로 반복 측정을 비교하고, 실제 디바이스 동작을 반영할 가능성이 높은 미세한 변화를 식별하며, 벤치 환경으로 인해 유입된 노이즈를 트러블슈팅하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 그 결과, 다양한 저레벨 전기 측정에서 안정적인 검증, 특성화, 디버깅을 지원하는 보다 통제된 정밀 DC 측정 워크플로가 구현됩니다.

전원선 노이즈 제거 솔루션 블록 다이어그램 보기

전력선 노이즈 제거 솔루션의 블록 다이어그램

전원선 노이즈 제거 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

전원선 노이즈 제거를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?