Como reduzir o ruído da linha de alimentação em medições de corrente contínua

Multímetro digital avançado de bancada
+ Multímetro digital de bancada avançado

Evite que o ruído da rede elétrica distorça as leituras de corrente contínua

Medições precisas de corrente contínua (CC) podem se tornar pouco confiáveis quando a interferência da rede elétrica de 50/60 Hz se acopla ao caminho do sinal e adiciona variação periódica a leituras que, de outra forma, seriam estáveis. O efeito pode ser especialmente perceptível quando os engenheiros estão medindo pequenas variações de CC, comparando resultados repetidos ou validando circuitos nos quais apenas uma margem estreita separa o comportamento esperado de uma possível falha. À medida que o ruído de frequência da rede elétrica aparece no valor medido, as leituras podem flutuar o suficiente para obscurecer as mudanças reais no dispositivo, complicar as comparações de tendências e tornar mais difícil determinar se a variação provém do dispositivo em teste ou do ambiente da bancada ao redor. Esses problemas podem prolongar o tempo de validação, pois os engenheiros podem precisar repetir as medições, ajustar a configuração ou investigar mudanças aparentes que, na verdade, são causadas por interferência elétrica externa.

O impacto do ruído da rede elétrica também depende de como a medição é realizada. Quando a janela de medição não está alinhada com o ciclo local da rede elétrica, o conteúdo indesejado de 50/60 Hz pode ser incorporado ao valor de corrente contínua (CC) relatado, em vez de ser compensado até zerar. Isso pode reduzir a rejeição no modo normal e aumentar a variação das leituras, especialmente quando pequenas diferenças são importantes. Os engenheiros precisam compreender como o tempo de integração, a frequência da linha e a velocidade de medição interagem antes de decidir se um resultado variável reflete o verdadeiro comportamento do circuito. Configurações de aquisição mais rápidas podem reduzir a rejeição de ruído, enquanto configurações conservadoras podem retardar os testes desnecessariamente. Equilibrar esses fatores ajuda os engenheiros a obter medições de corrente contínua repetíveis durante a validação do sistema, a caracterização, o diagnóstico de falhas e outros fluxos de trabalho em bancada, nos quais a confiabilidade da medição é fundamental.

Solução para supressão de ruído na linha de alimentação

A redução da interferência da rede elétrica começa com a configuração da medição de forma que o ruído de 50/60 Hz seja rejeitado antes que distorça o valor de corrente contínua (CC) relatado. Os multímetros digitais de bancada avançados da Keysight oferecem suporte a esse fluxo de trabalho com configurações selecionáveis de integração do Número de Ciclos da Rede Elétrica (NPLC) e recursos de rejeição no modo normal, que permitem aos engenheiros equilibrar a velocidade de medição, a resolução e o desempenho em relação ao ruído para a tarefa em questão. O uso de tempos de integração alinhados a ciclos completos da rede elétrica ajuda a suprimir a interferência de frequência de linha e a produzir leituras de corrente contínua mais repetíveis, enquanto configurações de integração mais longas podem proporcionar uma rejeição de ruído mais forte quando a precisão máxima é mais importante do que a produtividade. Essa abordagem ajuda os engenheiros a comparar medições repetidas com maior confiança, identificar pequenas mudanças que provavelmente refletem o comportamento real do dispositivo e evitar perder tempo solucionando problemas de ruído introduzidos pelo ambiente de bancada. O resultado é um fluxo de trabalho de medição de corrente contínua de precisão mais controlado, que oferece suporte à validação, caracterização e depuração confiáveis em uma ampla gama de medições elétricas de baixo nível.

Veja o diagrama de blocos da solução para supressão de ruído na linha de alimentação

Diagrama de blocos da solução para supressão de ruído na linha de alimentação

Conheça os produtos da nossa solução de supressão de ruído na linha de alimentação

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para supressão de ruído na linha de alimentação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?