Wie man Netzstörungen bei Gleichstrommessungen reduziert

Advanced Tisch-Digitalmultimeter
+ Advanced Tisch-Digitalmultimeter

Verhindern, dass Netzstörungen die Gleichstrommesswerte verfälschen

Präzise Gleichstrommessungen können unzuverlässig werden, wenn 50/60-Hz-Netzbrummen in den Signalweg einkoppeln und den ansonsten stabilen Messwerten periodische Schwankungen hinzufügen. Dieser Effekt ist besonders deutlich, wenn Ingenieure kleine Gleichstromänderungen messen, wiederholte Ergebnisse vergleichen oder Schaltungen validieren, bei denen nur ein geringer Spielraum zwischen erwartetem Verhalten und einem möglichen Fehler besteht. Da Netzbrummen im Messwert auftritt, können die Messwerte so stark schwanken, dass sie tatsächliche Geräteänderungen verschleiern, Trendvergleiche erschweren und es schwieriger machen, festzustellen, ob die Abweichung vom Prüfling oder von der Umgebung herrührt. Diese Probleme können die Validierungszeit verlängern, da Ingenieure möglicherweise Messungen wiederholen, den Versuchsaufbau anpassen oder scheinbare Änderungen untersuchen müssen, die tatsächlich durch externe elektrische Störungen verursacht werden.

Die Auswirkungen von Netzbrummen hängen auch von der Messmethode ab. Ist die Messöffnung nicht auf den lokalen Netzfrequenzzyklus ausgerichtet, können unerwünschte 50/60-Hz-Frequenzen in den gemessenen Gleichstromwert gelangen, anstatt sich gegen Null zu mitteln. Dies kann die Unterdrückung von Gleichtaktstörungen verringern und die Messwertstreuung erhöhen, insbesondere wenn kleine Abweichungen relevant sind. Ingenieure müssen die Wechselwirkungen zwischen Integrationszeit, Netzfrequenz und Messgeschwindigkeit verstehen, um beurteilen zu können, ob ein sich änderndes Ergebnis das tatsächliche Schaltungsverhalten widerspiegelt. Schnellere Messeinstellungen können die Rauschunterdrückung verringern, während konservative Einstellungen die Tests unnötig verlangsamen können. Durch die richtige Balance dieser Faktoren erhalten Ingenieure reproduzierbare Gleichstrommessungen bei Systemvalidierung, Charakterisierung, Fehlersuche und anderen Arbeitsabläufen, bei denen Messgenauigkeit entscheidend ist.

Lösung zur Unterdrückung von Netzstörungen

Die Reduzierung von Netzstörungen beginnt mit der Konfiguration der Messung, sodass 50/60-Hz-Rauschen unterdrückt wird, bevor es den gemessenen Gleichstromwert verfälscht. Keysight Advanced Tisch-Digitalmultimeter unterstützen diesen Arbeitsablauf durch wählbare Integrationseinstellungen (Anzahl der Netzzyklen) und eine Unterdrückung von Normalmoden. So können Ingenieure Messgeschwindigkeit, Auflösung und Rauschverhalten optimal an die jeweilige Aufgabe anpassen. Die Verwendung von Integrationszeiten, die auf ganze Netzzyklen abgestimmt sind, trägt zur Unterdrückung von Netzfrequenzstörungen und zu reproduzierbareren Gleichstrommesswerten bei. Längere Integrationszeiten ermöglichen eine stärkere Rauschunterdrückung, wenn höchste Präzision wichtiger ist als der Messdurchsatz. Dieser Ansatz hilft Ingenieuren, wiederholte Messungen zuverlässiger zu vergleichen, kleine Änderungen zu erkennen, die eher das tatsächliche Geräteverhalten widerspiegeln, und Zeitverluste durch die Fehlersuche aufgrund von Umgebungsgeräuschen zu vermeiden. Das Ergebnis ist ein kontrollierterer Arbeitsablauf für präzise Gleichstrommessungen, der zuverlässige Validierung, Charakterisierung und Fehlersuche bei einer Vielzahl von elektrischen Messungen im niedrigen Pegelbereich unterstützt.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Unterdrückung von Netzstörungen.

Blockdiagramm einer Lösung zur Unterdrückung von Netzstörungen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Unterdrückung von Netzstörungen.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Unterdrückung von Netzbrummen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?