인라인 IC 구조 스크리닝 범위 극대화 방법

전기 구조 시험기
+ 전기적 구조 테스터

인라인 IC 구조적 스크리닝 커버리지 극대화

인라인 IC 구조적 스크리닝 커버리지를 극대화하는 것은 반도체 패키지 결함을 식별하고, 제조 품질을 개선하며, 불량 디바이스가 고객에게 전달될 위험을 줄이는 데 필수적입니다. 키사이트 인라인 구조적 스크리닝은 최종 기능 테스트 전에 구조적 이상을 드러내는 전기적 특성을 측정하여 제조 과정에서 반도체 패키지를 평가합니다. 이 접근 방식은 기존의 오픈/숏 테스트나 제한된 샘플링 검사를 통해 감지되지 않을 수 있는 구조적 결함을 식별하도록 지원함으로써 기존 ATE(자동 장비 테스트) 및 AXI(자동 X선 검사)를 보완합니다.

정전 용량 센싱 기술은 리드 프레임 및 와이어 본드와 같은 내부 전도성 구조 간의 전기적 커플링을 분석하여 잠재적 구조적 이상을 식별합니다. 통계적 프로파일 분석은 각 디바이스의 측정 결과를 기존 생산 기준선과 비교하여 비정상적인 구조적 특성을 자동으로 감지할 수 있게 합니다. 대량 생산 라인에 이 접근 방식을 적용함으로써 엔지니어는 인라인 스크리닝 커버리지를 확대하고, 결함 검출을 개선하며, 생산 품질과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.

인라인 구조 분석 솔루션

완벽한 구조적 스크리닝을 달성하려면 제조 처리량을 저하시키지 않으면서 고속 전기 검사 시스템을 반도체 생산 공정에 직접 통합해야 합니다. 이 솔루션은 전기적 구조 테스트와 정전 용량 방식의 Vectorless Test Enhanced Probe 기술을 결합하여 ATE(자동 장비 테스트) 직후 내부 패키지 구조를 검사합니다.

이 시스템은 기존의 전기적 검사나 X선 검사만으로는 식별하기 어려운 와이어 처짐, 근접 쇼트, 잘못된 다이 배치, 비정상적인 패키지 구조 등의 구조적 결함을 감지합니다. 내장된 부품 평균 테스트(PAT) 분석은 생산 편이를 지속적으로 모니터링하고 스크리닝 한계를 동적으로 업데이트하여 오동작으로 인한 불량 판정을 줄입니다. 최대 20개의 병렬 테스트 사이트를 지원하고 시간당 72,000개 유닛에 달하는 처리량을 제공하는 이 솔루션을 통해, 대량 자동차 반도체 제조를 위한 완전한 인라인 검사가 가능해지며 불량 유출을 줄이고 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다.

인라인 구조 스크리닝 솔루션 블록 다이어그램 보기

인라인 구조 스크리닝 솔루션 블록 다이어그램 보기

인라인 구조적 스크리닝 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?