자동차용 레이더의 다중경로 성능을 평가하는 방법

레이더 씬 에뮬레이터
+ 레이더 장면 에뮬레이터

직접 및 간접 레이더 반사 재현

다중 경로 레이더 검증에는 제어된 지연, 각도, 모션 및 진폭을 갖춘 동기화된 직접 및 간접 반사 경로가 필요합니다. 엔지니어는 기본 타겟 응답과 2차 전파 경로를 나타내는 여러 포인트 반사를 구성한 다음, 결합된 반사파가 타겟 감지, 거리, 각도 및 트랙 동작에 미치는 영향을 모니터링하면서 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 레이더를 테스트합니다. 개별 반사의 반복 가능한 제어는 전파 시나리오를 구성하는 데 사용됩니다.

반사 경로 지연, 진폭, 형상 및 상대 위상을 변경하면서 테스트를 반복하여 다양한 다중 경로 조건을 재현합니다. 엔지니어는 측정된 레이더 응답 및 인지 출력을 프로그래밍된 반사 모델과 비교하여 간섭 패턴, 이동된 감지, 누락된 객체 또는 추가적인 가상 타겟을 확인합니다. 반사를 동기화하면 다중 경로 환경이 결정론적으로 유지되어 레이더 동작이 특정 전파 조건에 연결됩니다.

자동차용 레이더 다중경로 검증 솔루션

테스트를 수행하려면 엔지니어가 여러 포인트 반사를 동기화하여 레이더 센서용 직접 및 간접 전파 경로를 생성해야 합니다. 키사이트 레이더 씬 에뮬레이터(Radar Scene Emulator)를 사용하면 각 반사의 거리, 각도, 모션 및 진폭을 제어할 수 있으므로 엔지니어는 물리적 환경을 변경하지 않고도 다중 경로 조건을 재현할 수 있습니다. 반사 경로를 체계적으로 변경하여 보강 및 상쇄 간섭을 생성하고 결과로 발생하는 감지, 거리, 각도 및 추적 동작을 관찰할 수 있습니다. 이 솔루션은 프로그래밍된 전파 조건과 측정된 레이더 응답 간의 반복 가능한 비교를 지원하므로, 다중 경로 효과가 일반적인 고밀도 클러터 및 저각(low-grazing-angle) 시나리오를 제어된 상태로 평가할 수 있습니다.

오토모티브 레이더 다중 경로 검증 솔루션 데모 보기

오토모티브 레이더 다중 경로 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

오토모티브 레이더 다중 경로 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?