다중 표적 자동차 레이더 시나리오 검증 방법

레이더 씬 에뮬레이터
+ 레이더 장면 에뮬레이터

조밀한 다중 타겟 장면으로 레이더 테스트

다중 타겟 레이더 검증에는 레이더 센서의 시야각 전반에 걸쳐 객체 거리, 각도, 속도, 반사 레벨을 동시에 제어하는 작업이 필요합니다. 엔지니어는 서로 다른 위치와 간격으로 고정 및 이동 타겟을 구성한 다음, 감지 및 추적 출력이 프로그래밍된 장면에 해당하는지 모니터링하면서 ADAS(고급 운전자 보조 시스템) 레이더 센서를 테스트합니다.

객체 수, 거리, 속도, 각도를 체계적으로 변경하면서 레이더 장면을 반복합니다. 3차원 포인트 클라우드 표현과 다중 반사를 사용하여 더 조밀한 장면에 생성하고 간격이 좁은 객체를 구분할 수 있습니다. 엔지니어는 실행 간에 무선 주파수 환경을 결정론적으로 유지하면서 감지된 타겟, 도달 각도, 거리, 트랙 동작을 의도한 장면과 비교합니다.

다중 표적 자동차용 레이더 검증 솔루션

테스트를 수행하기 위해 엔지니어는 반복 가능한 장면 내에서 제어된 거리, 각도, 속도로 여러 개의 시뮬레이션된 레이더 타겟을 배치해야 합니다. 키사이트 레이더 장면 에뮬레이터는 소수의 고립된 타겟 대신 완전한 자동차 레이더 장면에 생성하여 엔지니어가 다중 타겟 및 다중 각도 조건에서 감지 및 추적 동작을 테스트할 수 있도록 지원합니다. 키사이트는 76~81GHz 동작, 최대 512개의 타겟 시뮬레이션, 최대 400km/h의 속도를 가진 1.5~300미터 범위의 정적 및 동적 타겟 지원을 제공합니다. 또한 이 시스템은 반복 가능한 시스템 검증 시나리오를 위해 3D 포인트 클라우드, 다중 반사, HIL(Hardware-in-the-Loop) 통합을 지원합니다.

다중 타겟 자동차 레이더 검증 솔루션 데모 보기

다중 타겟 자동차 레이더 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

오토모티브 레이더 인지 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?