Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA는 키사이트의 샘플링 오실로스코프(등가 시간 오실로스코프라고도 함)의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군이 실행되는 소프트웨어입니다. DCA는 유선 통신과 데이터 센터 링크에 사용되는 신호와 같은 고속 신호의 아날로그 속성을 시각화하고 분석하는 데 도움이 되는 장비입니다.
FlexDCA는 공장에서 DCA-X 메인프레임에 설치된 채로 제공되지만 PC에 설치해서 DCA-M을 제어하거나 DCA-X를 원격으로 제어하는 것도 가능합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA 소프트웨어는 데이터 수집 및 기본적인 측정 기능뿐 아니라 다음과 같이 강력한 기능을 갖는 다양한 소프트웨어 도구도 제공합니다.
레거시 FlexDCA 기능 기반 옵션과 사용 가능한 각 소프트웨어 패키지의 매핑이 필요하면 DCA 구성 가이드의 N1010x00A 분석 패키지 매핑 테이블을 참조하십시오.
테스트는 XAUI(IEEE 802.3-2005, Clause 47), 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005, Clause 54), XAUI 기반 CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO 사양을 기반으로 D9010XAUC 소프트웨어가 수행합니다.
테스트는 XAUI(IEEE 802.3-2005, Clause 47), 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005, Clause 54), XAUI 기반 CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO 사양을 기반으로 D9010XAUC 소프트웨어가 수행합니다.
D9010XAUC
테스트는 XAUI(IEEE 802.3-2005, Clause 47), 10GBASE-CX4(IEEE 802.3-2005, Clause 54), XAUI 기반 CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO 사양을 기반으로 D9010XAUC 소프트웨어가 수행합니다.
XAUI 디바이스를 설계하는 경우 설계와 검증 작업을 동시에 수행해야 하는 과제에 직면할 수 있습니다. 10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI 및 Serial RapidIO Support를 포함한 키사이트테크놀로지스 D9010XAUC XAUI 인증 테스트 애플리케이션 소프트웨어가 빠르고 정확한 XAUI 검증을 제공하여 효율성 개선을 도울 것입니다. D9010XAUC 소프트웨어는 IEEE 802.3-2005 10기가비트 이더넷 사양에 정의된 바대로 디바이스가 XAUI 사양에 부합하는지 확인하도록 지원합니다. 키사이트 오실로스코프와 디지털 신호 분석기가 제공하는 탁월한 신호 무결성과 프로빙이 설계가 사양을 충족시킬 것이라는 확신을 제공합니다. 이 애플리케이션은 XAUI 도출 10GBASE-CX4 사양을 위한 지원도 제공할 뿐만 아니라, CPRI, OBSAI RP3, 10기가비트 광섬유 채널 XAUI, Serial Rapid IO 같은 다양한 기타 XAUI 도출 표준에 대한 테스트도 할 수 있습니다.
10GBASE-CX4, CPRI, OBSAI, Serial RapidIO Support를 포함한 D9010XAUC XAUI 인증 테스트 애플리케이션 소프트웨어는 모든 Infiniium V-시리즈, Z-시리즈 및 UXR 오실로스코프에서 실행됩니다.
DSOX6WAVEGEN2 옵션에는 20MHz 듀얼 채널 펑션/임의 파형 발생기가 내장되어 있습니다.
DSOX6WAVEGEN2 옵션에는 20MHz 듀얼 채널 펑션/임의 파형 발생기가 내장되어 있습니다.
DSOX6WAVEGEN2
DSOX6WAVEGEN2 옵션에는 20MHz 듀얼 채널 펑션/임의 파형 발생기가 내장되어 있습니다.
InfiniiVision 6000 X-시리즈에는 20MHz 듀얼 채널 펑션/임의 파형 발생기가 내장되어 있습니다. 벤치 공간과 예산이 부족한 교육 기관이나 R&D 랩에 이상적인 내장 20MHz 펑션/임의 파형 발생기는 테스트 대상 디바이스에 표준 자극 출력 파형을 제공할 뿐만 사용자 정의 주파수, 진폭, 오프셋, 펄스 폭, 변조, 임의 파형 기능을 지원합니다. WaveGen의 출력은 디스플레이 아래의 오실로스코프 전면판에 있는 두 개의 BNC로 라우팅됩니다.
Using the built-in waveform editor, you can generate custom waveforms. You can also capture known good or golden waveforms from a scope channel and save them as arbitrary waveforms for future regeneration. By using real signals to test margins to their limits, you can bring innovation to your design testing methods.
이 WaveGen 옵션은 모든 InfiniiVision 6000 X-시리즈 2채널 및 4채널 DSO와 MSO 모델과 함께 작동합니다.
내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡처하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다.
내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡처하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다.
DSOX4WAVEGEN2
내장 파형 에디터를 사용하면 사용자 정의 파형을 만들어 스코프의 WaveGen에 출력할 수 있습니다. 또한 스코프 채널에서 알려진 good 또는 golden 파형을 캡처하여 ARB에 저장한 후 BNC 출력을 통해 생성할 수도 있습니다.
-10bits, 100MSa/s, 8kpts, DDS 기술
-파형:
- 내장 에디터를 사용하여 AWG 파형 생성/편집
- 내부 메모리 및 USB Thumb 드라이브 저장/호출
InfiniiVision 4000 X-시리즈는 20MHz 내장형 펑션/임의 파형 발생기를 제공합니다. 20MHz 내장 펑션/임의 파형 발생기는, 벤치 공간이나 예산이 중요한 교육, 설계 실험실 및 연구 개발 실험실 등에 이상적인 것으로, 테스트 대상 디바이스에 표준 자극 출력 파형과 사용자 정의 가능한 주파수, 진폭, 오프셋, 펄스 폭, 임의 파형 역량을 제공합니다. WaveGen의 출력은 디스플레이 아래의 오실로스코프 전면판에 있는 BNC로 라우팅됩니다.
Using the built-in waveform editor, you can create user-defined waveforms and output them to the scope's WaveGen. Additionally, you can capture known good or golden waveforms from a scope channel, save them to the ARB, and then generate them via the BNC output. When testing the limits of your margin using real signals, reconsider how you test your designs.
본 WaveGen 옵션은 모든 InfiniiVision 4000 X-시리즈 2채널 및 4채널 DSO와 MSO 모델과 작동합니다.
USB 2.0 인증 소프트웨어를 사용해서 설계를 테스트, 디버그 및 특성분석하십시오. 각 테스트를 위해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다.
USB 2.0 인증 소프트웨어를 사용해서 설계를 테스트, 디버그 및 특성분석하십시오. 각 테스트를 위해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다.
D9010USBC
USB 2.0 인증 소프트웨어를 사용해서 설계를 테스트, 디버그 및 특성분석하십시오. 각 테스트를 위해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다.
D9010USBC USB 2.0 인증 테스트 소프트웨어는 파형을 PC로 전송할 필요성을 제거하여 USB 신호 무결성 테스트를 오실로스코프로 신호를 캡처하면 되는 간단한 작업으로 만들어줍니다.
M924xA PXIe 모듈러 오실로스코프의 모든 소프트웨어 애플리케이션 지원
M924xA PXIe 모듈러 오실로스코프의 모든 소프트웨어 애플리케이션 지원
M924xA PXIe 모듈러 오실로스코프용 최적의 번들 소프트웨어 패키지는 모든 시리얼 버스 프로토콜 트리거 및 디코드 기능뿐만 아니라 개별 라이선스 산업/애플리케이션 소프트웨어 패키지(오토모티브, 전력, 항공, USB, 임베디드)의 모든 고급 측정 기능도 번들링합니다. 또한 이 패키지는 NFC 트리거링을 지원합니다.
SAS-4 컴플라이언스 소프트웨어를 사용하여 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화하십시오. 이 소프트웨어는 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다. 또한 합격 또는 불합격 상태와 함께 마진 분석을 보고합니다.
SAS-4 컴플라이언스 소프트웨어를 사용하여 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화하십시오. 이 소프트웨어는 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다. 또한 합격 또는 불합격 상태와 함께 마진 분석을 보고합니다.
D9040SASC
SAS-4 컴플라이언스 소프트웨어를 사용하여 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화하십시오. 이 소프트웨어는 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동화하고 HTML 보고서를 생성합니다. 또한 합격 또는 불합격 상태와 함께 마진 분석을 보고합니다.
SAS-4 애플리케이션을 사용하여 빠르고 간편하게 SAS-4 설계를 테스트, 디버깅하고 특성화할 수 있습니다. 각 테스트에 대해 오실로스코프를 자동으로 구성하고 테스트가 끝나면 유익한 HTML 보고서를 생성합니다. 해당 애플리케이션은 사양 테스트 한계와 결과를 비교할 뿐만 아니라 각 테스트의 통과/실패 기준과 디바이스의 실제값 간 격차를 나타내는 마진 분석을 포함합니다. 또한 애플리케이션이 복잡한 SAS-4 신호 분석을 처리하므로 수동으로 측정을 수행할 때 사용자의 시간을 절감하고 작업량을 줄일 수 있습니다.
86100D DCA-X 오실로스코프용 N1091BACA IEEE 802.3 준수 및 디버그 애플리케이션은 XLAUI, CAUI 및 nPPI 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축합니다.
86100D DCA-X 오실로스코프용 N1091BACA IEEE 802.3 준수 및 디버그 애플리케이션은 XLAUI, CAUI 및 nPPI 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축합니다.
N1091BACA
86100D DCA-X 오실로스코프용 N1091BACA IEEE 802.3 준수 및 디버그 애플리케이션은 XLAUI, CAUI 및 nPPI 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축합니다.
테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축하십시오. N1091BACA Electrical TX Test 소프트웨어를 사용하여 고속 직렬 호스트 보드, 모듈 또는 IC를 두 가지 IEEE 802.3ba 표준의 모든 필수 전송 파라미터에 대해 측정하십시오.
키사이트는 현재 및 새로운 통신 표준을 충족하는 광범위한 전기 및 광학 테스트 솔루션을 제공합니다. IEEE 802.3 설계를 테스트하기 위해 현재와 미래의 테스트 요구 사항을 충족하는 하드웨어 조합을 선택할 수 있습니다.
약 60가지 테스트
86100D DCA-X 및 N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 CEI-56G-VSR/MR/LR 전기 TX 설계(OIF-CEI-04.0에 따라)를 특성화합니다.
86100D DCA-X 및 N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 CEI-56G-VSR/MR/LR 전기 TX 설계(OIF-CEI-04.0에 따라)를 특성화합니다.
N109256CB
86100D DCA-X 및 N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 CEI-56G-VSR/MR/LR 전기 TX 설계(OIF-CEI-04.0에 따라)를 특성화합니다.
키사이트 N109256CB TX 테스트 애플리케이션은 N1000A/86100D DCA-X 또는 N109X DCA-M 시리즈 오실로스코프와 함께 사용하여 다음 규격에 따라 NRZ 및 PAM4 측정을 빠르고 정확하게 수행할 수 있습니다.
N109256CB는 다음과 같은 사용하기 쉬운 TX 테스트 애플리케이션입니다:
주요 측정 항목은 다음과 같습니다.
애플리케이션에서 다루는 특정 테스트의 포괄적이고 최신 목록을 보려면 N109256CB .exe를 PC에 다운로드하여 설치하고(Trials and Licenses 탭을 클릭하십시오), 애플리케이션을 “데모 모드”로 실행하십시오. “데모 모드”에서 소프트웨어 애플리케이션을 실행하는 데 라이선스(또는 하드웨어)는 필요하지 않습니다.
86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1084A IEEE 802.3 컴플라이언스 및 디버그 애플리케이션은 25G KR4/CR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여줍니다.
86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1084A IEEE 802.3 컴플라이언스 및 디버그 애플리케이션은 25G KR4/CR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여줍니다.
N1091BJCA
86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1084A IEEE 802.3 컴플라이언스 및 디버그 애플리케이션은 25G KR4/CR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여줍니다.
테스트 시간이 몇 시간에서 몇 분으로 단축됩니다. N1091BJCA 전기 TX 테스트 소프트웨어를 사용하여 두 IEEE 802.3 조항 100GBASE-KR4 및 100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj)의 모든 필수 전송 파라미터에 따라 고속 시리얼 호스트 보드, 모듈 또는 IC를 측정합니다.
Keysight offers a variety of electrical and optical test solutions that comply with current and emerging communication standards. If you are looking to test IEEE 802.3 designs, you can choose a hardware combination that meets your current and future test requirements.
Approximately 40 tests
HDMI 송신기용 전기 성능, 검증 및 적합성 테스트 소프트웨어
HDMI 송신기용 전기 성능, 검증 및 적합성 테스트 소프트웨어
Infiniium V, Z 및 UXR 시리즈 오실로스코프를 지원하는 HDMI 송신기용 D9021HDMC 전기 성능 검증 및 준수 소프트웨어는 셋톱박스, 디지털 비디오 레코더, DVD 플레이어 및 마더보드 시스템용 고화질 멀티미디어 인터페이스(HDMI) 설계를 빠르고 쉽게 검증하고 디버그할 수 있도록 합니다. HDMI 준수 테스트 소프트웨어는 HDMI 전기 체크리스트 테스트를 자동으로 실행하고 결과를 포괄적인 보고서 형식으로 표시합니다. 측정 데이터 외에도 보고서는 장치가 각 테스트를 얼마나 가깝게 통과하거나 실패했는지 보여주는 마진 분석을 제공합니다.
이 소프트웨어는 파형의 후처리(post-processing)를 지원하여 생산성을 크게 향상시킵니다. 후처리는 파형이 획득된 후 오실로스코프에서 수행하거나 Infiniium Offline D9010BSEO를 사용하는 라이선스 준수 애플리케이션이 설치된 PC에서 수행할 수 있습니다. 솔루션에 필요한 기타 구성 요소는 HDMI 플러그가 있는 테스트 포인트 어댑터(TPA-P), 프로브 증폭기 및 프로브 헤드, 고품질 매칭 케이블, EDID 및 SCDC 컨트롤러 장치입니다.
HDMI2.1 TMDS (이전 HDMI2.0), HDMI2.1 FRL 및 HDMI2.2 FRL은 단일 종단 측정뿐만 아니라 TP2 차동 측정에도 단일 종단 연결이 필요합니다. 키사이트 프로브 및 스위칭 제품은 최저 비용 연결을 위한 N7010A 액티브 종단 어댑터 또는 단일 연결로 전체 FRL 테스트를 가능하게 하는 내부 스위치가 있는 N7003A Infiniimode 증폭기를 포함합니다. 장치에 대한 모든 HDMI 버전의 완벽한 테스트를 위한 완전 자동화는 메인프레임과 스위치 모듈을 필요로 하는 스위치 매트릭스 솔루션으로 가능합니다. 키사이트의 자동화된 스위칭 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 www.keysight.com/find/switching을 방문하십시오.
마스크 테스트 및 주파수 응답 분석과 함께 6000 X-시리즈 오실로스코프용 CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI, 사용자 정의 가능한 NRZ 트리거 및 디코드 지원.
마스크 테스트 및 주파수 응답 분석과 함께 6000 X-시리즈 오실로스코프용 CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI, 사용자 정의 가능한 NRZ 트리거 및 디코드 지원.
D6000AUTB
마스크 테스트 및 주파수 응답 분석과 함께 6000 X-시리즈 오실로스코프용 CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, SENT, PSI5, CXPI, 사용자 정의 가능한 NRZ 트리거 및 디코드 지원.
키사이트의 InfiniiVision 6000 X-시리즈 오실로스코프용 자동차 소프트웨어 패키지를 사용하면 오늘날 파워 트레인과 바디 제어 및 모니터링에 사용되는 가장 일반적인 자동차 시리얼 버스에 프로토콜 트리거링과 디코드를 사용할 수 있습니다. 이 패키지는 또한 자동차 전자 시스템의 테스트와 디버그에 도움이 되는 아이 다이어그램 마스크 테스트 및 주파수 응답 분석을 포함한 다른 고급 분석 기능도 지원합니다.