무엇을 찾고 있습니까?
자동차 외부 조명이란 무엇인가요?
자동차 외장 조명의 정의
자동차 외부 조명은 동력 차량의 외곽에 있는 모든 조명을 포함합니다. 이는 승용차, 트럭 또는 오토바이일 수 있습니다. 자동차 외부 조명은 법적으로 의무화되어 있으며, 모든 조명 기능이 도로 주행에 합법적이려면 엄격한 규정을 충족해야 합니다. 외부 조명은 또한 자동차의 보석으로 여겨지는데, 조명이 순수한 기술적 요소에서 브랜드 식별자 역할을 하거나 도로에서 시선을 사로잡는 독특한 외관을 만드는 디자인 하이라이트로 발전했기 때문입니다.
조명 목적상, 차량의 조명 기능은 신호등과 전조등의 두 가지 그룹으로 나뉩니다.
목차
어떤 종류의 외부 조명이 있는가?
자동차 외부 조명은 차량의 전면, 후면 및 측면을 포함하며, 일부 특수 기능은 지붕에도 있을 수 있습니다. 조명 및 신호라는 두 가지 주요 목적을 위해 다양한 조명 기능은 광도 요구 사항, 위치, 크기, 조명 색상 및 기타 여러 측면에서 법률에 의해 정의됩니다.
전면 외부 조명은 다음을 포함합니다.
- 하향 전조등 (근접 조명)
- 상향 전조등 (주행 조명)
- 전방 안개등
- 주간 주행등 (DRL)
- 방향 지시등
- 전방 위치등
차량 측면에는 다음이 있을 수 있습니다.
- 측면 방향 지시등 (펜더 또는 사이드 미러)
- 측면 마커등
후면에는 다음 조명이 포함됩니다.
- 미등 위치등 (미등)
- 미등 제동등
- 방향 지시등
- 후진등
- 후방 안개등
- 중앙 보조 제동등 (CHMSL)
특수 조명
차량에 있을 수 있는 다른 특수 조명은 다음을 포함합니다.
- 번호판 조명: 번호판을 비추는 특수 조명 그룹은 어둠 속이나 시각적으로 까다로운 기상 조건에서 법적 번호판이 보이도록 합니다.
- 시그니처 조명: 필수 조명 기능 외에도 일부 국가에서는 외부에서 사용되는 OEM(Original Equipment Manufacturer) 브랜드의 조명 로고와 같은 시그니처 조명 요소를 허용합니다.
- 기타 조명에는 다음과 같은 공공 기관/비상 조명 기능이 포함됩니다.
- 소방관, 경찰, 구급차 (파란색)
- 도로 유지 보수
- 대형 차량
- 위험물 운송 경고등 (황색)
- 차량 대 X(V2X) 조명: 자율 주행차와 전기차의 등장으로 매우 특별한 조명 기능 그룹이 등장했습니다. 이러한 V2X 조명 기능은 카메라, 라이다(LiDAR) 및 레이더와 같은 센서 시스템과 함께 뜨거운 관심과 연구 주제입니다. V2X 시스템은 보행자 또는 다른 교통 참가자("X")에게 무음 차량 또는 운전자 없는 차량의 상태나 의도를 알리는 빛 기반 시각 통신 수단입니다.
자동차 외부 조명의 특정 기능은 무엇입니까?
신호등은 교통 참가자에게 시각적 신호를 직접 전달하도록 설계되었습니다. 이것은 차량 가시성의 주요 요소이자 도로 안전의 중요한 측면입니다. 이러한 램프의 목적은 방향 전환이나 제동과 같은 위치 또는 동작을 전달하는 것입니다. 또한 위치등을 올바르게 배치하여 차량의 외부 치수에 대한 인상을 만듭니다.
전조등(하향등 및 상향등)은 야간 차량 운전을 가능하게 합니다. 이것은 운전자가 가는 길을 볼 수 있도록 전방 도로를 비추도록 설계되었습니다. 주행 경로에 장애물이나 다른 차량이 있는 경우 대비를 만듭니다.
하향등은 빔 패턴에 컷오프 라인을 사용하여 마주 오는 차량에 대한 눈부심을 방지합니다. 이것은 주로 도로와 그 주변을 비추지만, 마주 오는 차량에 빛을 비추지 않습니다.
상향등은 주행등이라고도 합니다. 이것은 가장 넓은 범위를 가진 전조등이며 야간에 최상의 운전자 시야를 제공합니다. 그러나 마주 오는 운전자에게 눈부심을 유발할 수 있으므로 마주 오는 차량이 없을 때만 사용해야 합니다. 이러한 시나리오에서는 상향등 전조등을 수동으로 비활성화하거나 적응형 주행 빔(ADB) 시스템으로 제어해야 합니다.
자동차 외부 조명은 어떤 문제를 해결합니까?
자동차 외부 조명은 도로 교통의 안전을 보장하는 역할을 합니다. 상향등, 하향등 및 안개등 기능을 갖춘 전조등은 운전자가 차선을 비추고 도로, 장애물 및 교통 표지판을 명확하게 볼 수 있도록 돕습니다.
도로 위의 운전자에게 외부 조명은 도로 사용자가 차량의 존재를 인지하고, 운전자의 의도를 인식하며, 그에 따라 반응할 수 있도록 보장합니다. 여기에는 주간 주행등, 방향 지시등 및 브레이크등이 포함됩니다.
자동차 외부 조명 모델링이 중요한 이유는 무엇입니까?
차량의 모든 외부 조명은 안전 운전을 보장하기 위해 국가별 법적 규정을 따릅니다. 조명은 마주 오는 운전자에게 눈부심을 주어서는 안 되며, 방향 지시등 및 정지등과 같은 신호등은 명확하게 보여야 합니다. 이러한 법적 규정은 외부 램프를 모델링할 때 개발의 첫 번째 단계입니다.
법적 규정 외에도 브랜딩과 미학이 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 미등은 반복되는 디자인 요소를 사용하여 독특한 디자인과 모델 시리즈 간의 차별화를 위한 강력한 기회를 제공합니다.
전조등을 어떻게 개발하고 모델링합니까?
기본 워크플로우:
- 광학 성능 요구 사항을 정의합니다.
- LucidShape에서 반사경을 설계합니다. 광학 성능 요구 사항을 충족합니다.
- 모델을 테스트하고 최적화합니다.
- LucidShape CAA V5 Based에서 CAD 모델을 설계합니다.
키사이트는 조명 모델링에 어떻게 도움을 줄 수 있습니까?
자동차 전방, 후방 및 신호 조명의 설계 및 실시간 시뮬레이션 모델링을 위해 키사이트의 LucidShape 소프트웨어는 우수한 자동차 광학 설계를 위한 완벽한 설계, 시뮬레이션 및 분석 도구 세트를 제공합니다.
LucidShape
LucidShape를 사용하면 CAD 소프트웨어와 독립적으로 전체 개발 프로세스를 독립형 버전으로 실행할 수 있습니다.
LucidShape CAA V5 Based
LucidShape CAA V5 Based는 CATIA 통합 광학 설계 소프트웨어로, 개발 프로세스에서 CATIA 작업 및 기능을 즉시 활용할 수 있도록 합니다.
LucidShape 모듈
LucidShape 및 LucidShape CAA V5 Based는 자동차 조명 개발 프로세스를 더욱 효과적으로 만드는 데 도움이 되는 추가 모듈을 제공합니다.
- 모델의 광원이 점등될 때 휘도 효과를 시연하고 시스템 형상과 광원 간의 모든 상호 작용을 묘사하려면 LucidShape Visualize Module을 사용하십시오. 그러면 설계자는 방향 지시등 및 브레이크등과 같은 조명 시스템을 사람의 눈이 어떻게 인식할지 평가할 수 있습니다.
- LucidShape CAA V5 Based용 Light Guide Designer Module을 사용하면 주간 주행등, 방향 지시등 또는 미등과 같은 자동차 라이트 가이드 애플리케이션을 생성하고 최적화할 수 있습니다. 이 모듈을 사용하면 라이트 가이드의 공간 균일성 또는 광 방향을 자동으로 최적화할 수 있습니다.
LucidDrive
LucidDrive는 헤드램프 광 분포의 시뮬레이션 및 시각적 분석에 중점을 둔 야간 주행 시뮬레이터입니다.
LucidDrive는 다양한 도로 장면에서 자동차 헤드램프를 분석할 수 있도록 하여 LucidShape 설계 도구를 보완합니다. 이는 값비싼 제작 및 테스트 전에 시뮬레이션을 수행할 수 있는 가상 현실을 제공합니다.
자동차 외장 조명용 키사이트 소프트웨어 살펴보기
LucidShape 및 기타 키사이트 소프트웨어 도구와 서비스가 자동차 외장 조명 설계를 더 빠르고 효율적으로 시장에 출시하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
관련 블로그 살펴보기
어떤 도움을 드릴까요?