Was ist Fahrzeugaußenbeleuchtung?

Definition der Fahrzeugaußenbeleuchtung

Die Außenbeleuchtung von Kraftfahrzeugen umfasst alle Leuchten am Fahrzeugumfang. Dies gilt für Pkw, Lkw und Motorräder. Die Außenbeleuchtung ist gesetzlich vorgeschrieben und unterliegt strengen Vorschriften, die für die Straßenzulassung jeder Beleuchtungsfunktion erfüllt werden müssen. Außenleuchten gelten auch als Schmuckstücke eines Autos, da sie sich von rein technischen Elementen zu Design-Highlights entwickelt haben, die als Markenidentität dienen oder einen unverwechselbaren Look kreieren, der im Straßenverkehr die Blicke auf sich zieht.

Zur Beleuchtung lassen sich die Beleuchtungsfunktionen eines Fahrzeugs in zwei Gruppen einteilen: Signalleuchten und Scheinwerfer.

Welche Arten von Außenbeleuchtung gibt es?

Die Außenbeleuchtung von Kraftfahrzeugen umfasst Front, Heck und Seiten, wobei sich einige Sonderfunktionen auch auf dem Dach befinden können. Für die beiden Hauptzwecke Beleuchtung und Signalgebung sind verschiedene Beleuchtungsfunktionen hinsichtlich ihrer photometrischen Anforderungen, Position, Größe, Lichtfarbe und vieler weiterer Aspekte gesetzlich definiert.

Die vordere Außenbeleuchtung umfasst:

  • Abblendlicht (Fernlicht)
  • Fernlicht (Fahrlicht)
  • Nebelscheinwerfer
  • Tagfahrlicht (DRL)
  • Blinker
  • Frontpositionsleuchte

An den Seiten eines Fahrzeugs können sich folgende Elemente befinden:

  • Ein seitlicher Blinker (am Kotflügel oder Seitenspiegel)
  • Seitenmarkierungsleuchten

Im Heckbereich umfasst die Beleuchtung Folgendes:

  • Rücklichtpositionsleuchte (Rücklicht)
  • Rücklicht/Bremsleuchte
  • Blinker
  • Rückfahrscheinwerfer
  • Nebelschlussleuchte
  • Mittig oben angebrachte Bremsleuchte (CHMSL)
Außenbeleuchtung an einem Auto

Spezielle Beleuchtung

Es gibt weitere spezielle Leuchten, die an einem Fahrzeug angebracht sein können, darunter:

  • Kennzeichenbeleuchtung: Eine spezielle Leuchtengruppe beleuchtet das Kennzeichen, um sicherzustellen, dass die Kennzeichen auch bei Dunkelheit oder schlechten Sichtverhältnissen gut erkennbar sind.
  • Signaturbeleuchtung: Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Beleuchtungsfunktionen erlauben einige Länder Signaturbeleuchtungselemente, wie zum Beispiel beleuchtete Logos der Originalgerätehersteller-Marke (OEM), die außen angebracht werden.
  • Weitere Leuchtenfunktionen umfassen offizielle Amts-/Notlichtfunktionen für:
    • Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen (blau)
    • Straßeninstandhaltung
    • Fahrzeuge in verlängerter Größe
    • Gefahrenwarnleuchten (gelb)
  • Vehicle-to-X (V2X)-Beleuchtung: Mit dem Aufkommen autonomer und elektrischer Fahrzeuge hat sich eine besondere Gruppe von Beleuchtungsfunktionen herausgebildet. Diese V2X-Beleuchtungsfunktionen sind, zusammen mit Sensorsystemen wie Kameras, LiDAR (Light Detection and Ranging) und Radar, ein aktuelles Forschungsthema. V2X-Systeme ermöglichen die visuelle Kommunikation mittels Licht, um Fußgängern oder anderen Verkehrsteilnehmern („X“) den Status oder die Absicht eines fahrerlosen Fahrzeugs anzuzeigen.

Welche spezifischen Funktionen hat die Außenbeleuchtung von Kraftfahrzeugen?

Signalleuchten dienen der direkten visuellen Signalgebung an alle Verkehrsteilnehmer. Sie tragen wesentlich zur Sichtbarkeit eines Fahrzeugs und zur Verkehrssicherheit bei. Ihre Funktion besteht darin, eine Position oder Aktion, wie beispielsweise Abbiegen oder Bremsen, anzuzeigen. Durch die korrekte Anordnung der Positionslichter vermitteln sie zudem einen Eindruck von den äußeren Abmessungen des Fahrzeugs.

Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) ermöglichen das Fahren bei Nacht. Sie sind so konstruiert, dass sie die Fahrbahn vor dem Fahrzeug ausleuchten, damit der Fahrer sehen kann, wohin er fährt. Sie erzeugen Kontraste, falls sich Hindernisse oder andere Fahrzeuge auf dem Fahrweg befinden.

Das Abblendlicht nutzt eine Hell-Dunkel-Grenze im Lichtkegel, um entgegenkommende Fahrzeuge nicht zu blenden. Es beleuchtet primär die Fahrbahn und deren unmittelbare Umgebung, blendet aber den Gegenverkehr nicht.

Fernlicht wird auch Fahrlicht genannt. Es bietet die größte Reichweite und sorgt für die beste Sicht bei Nacht. Allerdings sollte es nur bei keinem Gegenverkehr verwendet werden, da es andere Verkehrsteilnehmer blenden kann. In diesem Fall muss das Fernlicht manuell deaktiviert oder über ein adaptives Fernlichtsystem (ADB) gesteuert werden.

Welche Probleme löst die Außenbeleuchtung von Fahrzeugen?

Die Außenbeleuchtung von Kraftfahrzeugen dient der Sicherheit im Straßenverkehr. Scheinwerfer mit Fernlicht-, Abblendlicht- und Nebelscheinwerferfunktion helfen dem Fahrer, die Fahrspur auszuleuchten und die Straße, Hindernisse und Verkehrszeichen klar zu erkennen.

Für Autofahrer im Straßenverkehr sorgt die Außenbeleuchtung dafür, dass andere Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug wahrnehmen, die Absichten des Fahrers erkennen und entsprechend reagieren können. Dazu gehören Tagfahrlicht, Blinker und Bremslichter.

Nahaufnahme einer Autorückleuchte, die mit dem Visualize Module von LucidShape gestaltet werden kann.

Warum ist die Gestaltung der Außenbeleuchtung eines Autos wichtig?

Die gesamte Außenbeleuchtung eines Fahrzeugs unterliegt länderspezifischen gesetzlichen Bestimmungen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Beleuchtung darf entgegenkommende Fahrer nicht blenden, und Signalleuchten wie Blinker und Bremslichter müssen gut sichtbar sein. Diese gesetzlichen Bestimmungen bilden den Ausgangspunkt für die Entwicklung von Außenleuchten.

Neben gesetzlichen Bestimmungen spielen Markenbildung und Ästhetik eine wichtige Rolle. Rückleuchten bieten beispielsweise eine große Chance für ein unverwechselbares Design und die Differenzierung von Modellreihen durch wiederkehrende Gestaltungselemente.

Wie entwickelt und modelliert man eine Stirnlampe?

Der grundlegende Arbeitsablauf:

  1. Optische Leistungsanforderungen definieren.
  2. Reflektor in LucidShape entwerfen. Optische Leistungsanforderungen erfüllen.
  3. Modell testen und optimieren.
  4. CAD-Modell in LucidShape CAA V5 erstellen.

Entdecken Sie die Keysight-Software für die Fahrzeugaußenbeleuchtung

Erfahren Sie, wie LucidShape und andere Software-Tools und Services von Keysight Ihnen dabei helfen können, Ihre Designs für die Außenbeleuchtung von Fahrzeugen schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

LucidShape-Software auf dem Laptop

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?