무엇을 찾고 있습니까?
라이더(LiDAR)란 무엇인가요?
LiDAR의 정의
LiDAR는 Light Detection and Ranging의 약자입니다. 송신기에서 레이저 광을 방출하고, 이 광이 주변 환경의 물체에 반사되는 방식으로 작동합니다. 시스템의 수신기는 반사된 광을 감지하며, 각 물체까지 빛이 왕복하는 데 걸리는 시간(비행 시간, time of flight으로 알려짐)을 측정하여 장면의 상세한 거리 맵을 생성합니다.
LiDAR는 자율 주행 차량의 거리 감지를 위한 핵심 방법으로 자주 언급되는 광학 기술입니다. 많은 제조업체들이 비용 효율적이고 소형화된 LiDAR 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 자율 주행을 추구하는 거의 모든 생산자들은 LiDAR를 핵심 지원 기술로 간주하며, 일부 LiDAR 시스템은 이미 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 사용 가능합니다.
그림 1. 첨단 운전자 보조 시스템에 사용되는 LiDAR 시스템 개념의 조감도.
그림 2. 사이드 미러 아래에 위치한 자율 주행 차량용 LiDAR 센서. LiDAR 시스템은 자율 주행 차량의 상단에도 위치할 수 있습니다.
목차
LiDAR는 어떻게 작동하며 어떻게 솔루션을 제공합니까?
본질적으로 LiDAR는 목표물까지의 거리를 측정하는 거리 측정 장치입니다. 짧은 레이저 펄스를 전송하고 나가는 광 펄스와 반사(후방 산란)된 광 펄스 감지 사이의 시간 경과를 기록하여 거리를 측정합니다.
LiDAR 시스템은 스캔 미러, 다중 레이저 빔 또는 기타 수단을 사용하여 객체 공간을 "스캔"할 수 있습니다. 정확한 거리 측정 기능을 통해 LiDAR는 다양한 문제를 해결할 수 있습니다.
원격 감지에서 LiDAR 시스템은 대기 중 입자 또는 분자의 산란, 흡수 또는 재방출을 측정할 수 있습니다. 이러한 목적을 위해 시스템은 레이저 빔의 파장에 대한 특정 요구 사항을 가질 수 있습니다. 예를 들어, LiDAR 시스템은 메탄 및 에어로졸 부하와 같은 대기 중 특정 분자 종의 농도를 측정할 수 있습니다. LiDAR는 또한 대기 중 빗방울을 측정하여 폭풍의 거리와 강우율을 추정할 수 있습니다.
다른 LiDAR 시스템은 객체 공간에서 3차원 표면의 프로파일을 제공합니다. 이러한 시스템에서 탐색 레이저 빔은 특정 스펙트럼 특징에 묶여 있지 않습니다. 대신, 눈 안전을 보장하거나 대기 스펙트럼 특징을 피하기 위해 레이저 빔의 파장을 선택할 수 있습니다. 탐색 빔은 "하드 타겟"을 만나 LiDAR 수신기로 다시 반사됩니다.
또한 LiDAR를 사용하여 도플러 기술을 통해 또는 목표물까지의 거리를 빠르게 연속적으로 측정하여 목표물의 속도를 결정할 수 있습니다. 예를 들어, LiDAR 시스템은 대기 풍속과 자동차의 속도를 측정할 수 있습니다.
또한 LiDAR 시스템을 사용하여 자율 주행 차량이 마주칠 수 있는 것과 같은 동적 장면의 3차원 모델을 생성할 수 있습니다. 이는 일반적으로 스캐닝 기술을 사용하여 다양한 방식으로 수행할 수 있습니다.
LiDAR의 과제는 무엇입니까?
작동 중인 LiDAR 시스템은 특정 시스템 유형에 따라 달라질 수 있는 몇 가지 잘 알려진 과제에 직면합니다. 몇 가지 일반적인 예는 다음과 같습니다.
- 신호 격리 및 제거: 방출된 탐색 빔은 일반적으로 반사 빔보다 훨씬 강합니다. 탐색 빔이 수신기로 다시 반사되거나 산란되는 것을 방지하는 것이 중요합니다. 이는 검출기를 포화시켜 외부 목표물을 식별하지 못하게 할 수 있기 때문입니다.
- 대기 잔해로 인한 스퓨리어스 반사: 송신기와 의도된 목표물 사이의 대기 중 입자 또는 잔해는 강하고 원치 않는 신호를 생성할 수 있습니다. 이러한 스퓨리어스 반사는 실제 목표물의 신뢰할 수 있는 감지를 방해할 수 있습니다.
- 광학 전력 제한: 더 높은 빔 전력은 정확도를 향상시키지만 운영 비용을 증가시킵니다. 전력과 비용의 균형을 맞추는 것은 LiDAR 시스템 설계자에게 중요한 고려 사항입니다.
- 스캐닝 속도 및 안전: 레이저가 사람의 눈에 해로운 주파수에서 작동하는 경우 빠른 스캐닝은 안전 문제를 야기할 수 있습니다. 넓은 영역을 한 번에 비추는 플래시 LiDAR와 눈에 안전한 파장을 사용하는 것과 같은 솔루션은 이러한 안전 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
- 장치 혼선: 인근 LiDAR 장치에서 오는 신호는 서로 간섭하여 다른 소스를 구별하기 어렵게 만들 수 있습니다. 신호 처프 및 향상된 격리와 같은 기술은 이러한 문제를 극복할 수 있습니다.
- 비용 및 유지보수: LiDAR 시스템은 일반적으로 다른 일부 센서 기술보다 비쌉니다. 그러나 지속적인 개발은 비용을 절감하고 LiDAR를 더 광범위하게 사용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
- 의도하지 않은 물체로부터의 반사 제거: 원치 않는 신호는 대기 잔해가 없는 맑은 공기에서도 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 종종 다른 목표 거리에서 빔 크기를 최소화하고 수신기의 시야를 최적화하여 관련 없는 신호를 더 잘 필터링해야 합니다.
이러한 과제는 LiDAR 기술의 신뢰성, 안전성 및 경제성을 향상시키기 위한 활발한 연구 개발의 초점입니다.
LiDAR의 다른 응용 분야는 무엇입니까?
LiDAR의 응용 분야는 깊고 다양합니다. 대기 과학자들은 LiDAR를 사용하여 다양한 유형의 대기 구성 요소를 감지합니다. 그들은 이를 사용하여 대기 중 에어로졸을 특성화하고, 상층 대기 바람을 조사하고, 구름을 프로파일링하고, 기상 데이터 수집을 돕는 등 다양한 응용 분야에 사용합니다.
천문학자들은 LiDAR를 사용하여 달과 같은 먼 물체와 매우 가까운 물체 모두의 거리를 측정합니다. 실제로 LiDAR는 달까지의 거리를 밀리미터 정밀도로 측정하는 데 중요한 장치입니다. 그들은 또한 LiDAR를 사용하여 천문학 응용 프로그램을 위한 가이드 스타를 생성합니다.
NOAA 과학자들은 LiDAR로 생성된 제품을 사용하여 자연 환경과 인공 환경을 모두 조사합니다. LiDAR 데이터는 침수 및 폭풍 해일 모델링, 수력학 모델링, 해안선 매핑, 비상 대응, 수로 측량 및 해안 취약성 분석과 같은 활동을 지원합니다.
그림 3. Leosphere Windcube 스캐닝 LiDAR는 개발 및 운영 응용 분야를 위한 바람을 측정합니다. 출처: NOAA 및 https://lidarmag.com/2019/12/04/not-just-for-surveying-lidars-big-impact-in-weather/
그림 4. LiDAR 데이터는 캘리포니아 빅서의 빅스비 다리 상공을 비행하는 NOAA 조사 항공기(오른쪽)와 같이 공중에서 수집되는 경우가 많습니다. 여기에서 LiDAR 데이터는 빅스비 다리의 상단(왼쪽 상단) 및 측면 보기를 보여줍니다. 출처: https://geodesy.noaa.gov/INFO/facts/lidar.shtml
또한 지형 LiDAR는 근적외선 레이저를 사용하여 지형과 건물을 매핑하고, 수심 측정 LiDAR는 물을 투과하는 녹색광을 사용하여 해저 및 강바닥을 매핑합니다. 농업 분야에서는 LiDAR를 사용하여 지형 및 작물 성장을 매핑하며, 이는 비료 요구량 및 관개 필요량에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 고고학자들은 울창한 숲 캐노피 아래에 있는 고대 교통 시스템을 매핑하기 위해 LiDAR를 사용합니다.
오늘날 과학자들은 LiDAR 센서 주변 세계의 3차원 모델을 만들기 위해 LiDAR를 자주 사용합니다. 자율 내비게이션은 LiDAR 시스템이 생성한 포인트 클라우드를 사용하는 한 가지 응용 분야입니다. 심지어 휴대폰만큼 작은 장치에서도 소형 LiDAR 시스템을 찾아볼 수 있습니다.
LiDAR는 실제 상황에서 어떻게 활용될까요?
LiDAR의 흥미로운 응용 분야 중 하나는 자율 내비게이션과 같은 상황 인식입니다. 모든 이동 차량의 상황 인식 시스템은 주변의 정지 및 이동 물체를 모두 인식해야 합니다. 예를 들어, 레이더는 항공기를 탐지하는 데 오랫동안 사용되어 왔습니다. 지상 차량 제조업체 또한 LiDAR가 물체까지의 거리를 확인할 수 있고 방향성 면에서 매우 정밀하기 때문에 매우 유용하다고 생각합니다. 이들은 탐색 빔을 정밀한 각도로 지시하고 빠르게 스캔하여 3차원 모델을 위한 포인트 클라우드를 생성할 수 있습니다. 차량 주변 상황이 매우 역동적이기 때문에 빠른 스캔 기능은 이 응용 분야의 핵심입니다.
그림 5. 자율 주행 차량의 자동차 센서는 카메라 데이터, 레이더 및 LiDAR를 사용하여 주변 물체를 감지합니다.
그림 6. 자율 주행차는 LiDAR 센서를 사용하여 주변 건물과 자동차를 감지합니다.
LiDAR 디바이스에 필요한 소프트웨어는 무엇입니까?
소프트웨어는 LiDAR 시스템 생성 및 작동의 모든 측면에서 핵심입니다. 이는 LiDAR 시스템을 설계하는 데 여러 유형의 소프트웨어가 필요하다는 것을 의미합니다.
시스템 엔지니어는 반사 빔의 신호 대 잡음비를 예측하기 위한 방사 측정 모델이 필요합니다. 광학 엔지니어는 광학 설계를 생성하기 위한 소프트웨어가 필요합니다. 전자 엔지니어는 전기 설계를 생성하기 위한 전자 모델이 필요합니다. 기계 엔지니어는 시스템 레이아웃을 완성하기 위한 CAD 패키지가 필요합니다. 엔지니어는 또한 구조 및 열 모델링 소프트웨어가 필요할 수 있습니다.
LiDAR 시스템의 작동에는 포인트 클라우드를 3차원 모델로 변환하는 제어 소프트웨어 및 재구성 소프트웨어가 필요합니다. 키사이트는 LiDAR 시스템 및 구성 요소 설계를 지원하기 위해 여러 광학 및 포토닉스 툴을 제공합니다.
그림 7. CODE V에서 시뮬레이션된 최적화된 LiDAR 수신기 광학 시스템.
CODE V 광학 설계 소프트웨어
CODE V는 LiDAR 시스템의 수신기 광학 장치를 설계하고 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
그림 8. LightTools에서 시뮬레이션된 LiDAR 광학 시스템.
LightTools 조명 설계 소프트웨어
LiDAR 시스템 모델링 및 분석을 위해 LightTools 조명 설계 소프트웨어를 사용하십시오.
그림 9. LiDAR-On-Chip 설계의 다양한 요소에 사용되는 결합된 RSoft 포토닉스 디바이스 툴
포토닉스 설계 툴
RSoft 포토닉스 디바이스 툴과 같은 포토닉스 솔루션은 온칩 LiDAR 디바이스의 복잡한 설계 레이아웃을 지원할 수 있습니다. 단일 시뮬레이션 툴만으로는 이러한 유형의 복잡한 설계 문제를 해결할 수 없습니다. 이미터용 FullWAVE FDTD, T-O 페이저용 Multiphysics Utility, 스플리터용 BeamPROP BPM과 같은 RSoft 툴을 결합하면 최적의 레이아웃을 얻을 수 있습니다.
어떤 도움을 드릴까요?