スペクトル測定とは

スペクトル測定の定義

スペクトル測定とは、入射波長の関数として光強度の分布を解析するプロセスです。光散乱の文脈では、材料や表面によって異なる波長の光がどのように散乱されるかを測定することを指します。

この種の測定は、材料の光学特性(屈折率、吸収、散乱係数など)に関する重要な情報を提供し、光学システムを正確に特性評価および設計するために不可欠です。

異なる波長の光が材料や表面によってどのように散乱されるかを測定します。

光学設計においてスペクトル測定が重要な理由

スペクトル測定は、材料における不要な散乱や吸収を最小限に抑えるための正確なデータを提供します。例えば、レンズ、ミラー、コーティングなどの光学デバイスの効率と透明度を高めるのに役立ちます。

光学設計において、正確なシミュレーション結果は正確な光学特性に依存します。光の分布は形状のみで決まるものではなく、光線のエネルギーと方向がどのように変化するかは光学特性によって決定されます。このため、設計で使用する材料の光学特性を可能な限り正確に把握することが重要です。正確な光学特性を得る最良の方法は、材料上で直接測定し、そのデータを光学ソフトウェアツールで使用するためにエクスポートすることです。この機能により、R&Dエンジニアは、所定の光学特性を持つ適切な材料を設計できます。

実施する測定の種類は、材料によって異なります。例えば、スペクトル双方向散乱分布関数 (BSDF)測定は、着色材料にとって最も関連性が高い場合があります。これは、さまざまな波長で光が材料とどのように相互作用するかを理解することで、光学システムの性能を最適化できるためです。

キーサイトがスペクトル測定に提供するソリューション

キーサイトのREFLET 180Sは、光散乱特性の正確かつ高精度な測定を提供するように設計された特殊な測定器です。古典的なBSDF測定用のフォトダイオードと、スペクトル測定用の分光光度計という2種類の検出機能を備えています。

REFLET 180Sは、光散乱特性の正確かつ高精度な測定を提供するように設計された特殊な測定器です。

380 nmから760 nmの波長範囲で、スペクトルBSDF(波長の関数としてのBSDF)を測定できます。

測定される波長の数は可変で、最小ステップサイズは0.62 nmです。分光光度計のダイナミックレンジは4096:1です。

右の図は、10°の入射角で黒色金属化サンプルに対して行われたスペクトル双方向反射率分布関数 (BRDF) 測定を示しています。

これらの結果は、キーサイトのREFLET 180Sの分光光度計検出器を使用することで取得しました。

ご覧のとおり、このサンプルのBRDFは、より長い波長の光でより鏡面性が高くなり、システム性能に大きな影響を与える可能性があります。

分光光度計検出器グラフ

キーサイトのREFLET 180Sは、高精度、広範なスペクトル範囲、高度なデータ解析機能、ユーザーフレンドリーなインターフェース、多用途性、および光学設計ソフトウェアとのシームレスな統合を提供することで、スペクトル測定のための堅牢なソリューションを提供します。

これらの機能により、REFLET 180Sは、設計を最適化し、必要な性能仕様を満たすことを目指す光学設計者にとって不可欠なツールとなります。さらに、REFLET 180Sはキーサイトの光学設計エンジニアリングソフトウェアとシームレスに統合されます。

設計の精度と効率を向上させる

スペクトルデータを光学設計モデルに直接転送することで、設計プロセスの精度と効率を向上させます。REFLET 180Sがキーサイトの光学設計エンジニアリングポートフォリオにどのように統合されるかをご覧ください。

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?