무엇을 찾고 있습니까?
스펙트럼 측정이란 무엇입니까?
스펙트럼 측정의 정의
스펙트럼 측정은 입사 파장의 함수로 빛의 강도 분포를 분석하는 과정입니다. 광 산란의 맥락에서 이는 다양한 파장의 빛이 재료 또는 표면에 의해 어떻게 산란되는지를 측정하는 것을 포함합니다.
이러한 유형의 측정은 재료의 굴절률, 흡수 및 산란 계수와 같은 광학적 특성에 대한 중요한 정보를 제공하며, 이는 광학 시스템을 정확하게 특성화하고 설계하는 데 필수적입니다.
목차
스펙트럼 측정은 광학 설계에 왜 중요합니까?
스펙트럼 측정은 재료에서 원치 않는 산란 및 흡수를 최소화할 수 있는 정밀한 데이터를 제공합니다. 예를 들어, 렌즈, 거울, 코팅과 같은 광학 장치의 효율성과 선명도를 향상시키는 데 도움이 됩니다.
광학 설계에서 정확한 시뮬레이션 결과는 정확한 광학적 특성에 따라 달라집니다. 기하학적 구조만으로는 빛의 분포를 결정할 수 없으며, 광선의 에너지와 방향이 어떻게 변하는지는 광학적 특성에 의해 결정됩니다. 이러한 이유로 설계에 사용할 재료의 광학적 특성을 가능한 한 정확하게 아는 것이 중요합니다. 정밀한 광학적 특성을 얻는 가장 좋은 방법은 재료에서 직접 측정하고 해당 데이터를 광학 소프트웨어 도구에서 사용하도록 내보내는 것입니다. 이 기능을 통해 R&D 엔지니어는 주어진 광학적 특성을 가진 올바른 재료를 설계할 수 있습니다.
수행하는 측정 유형은 재료에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 스펙트럼 양방향 산란 분포 함수(BSDF) 측정은 다양한 파장에서 빛이 재료와 상호 작용하는 방식을 이해함으로써 광학 시스템의 성능을 최적화할 수 있으므로 유색 재료에 가장 적합할 수 있습니다.
키사이트는 스펙트럼 측정을 위해 어떤 솔루션을 제공합니까?
키사이트 REFLET 180S는 빛 산란 특성을 정확하고 정밀하게 측정하도록 설계된 특수 장비입니다. 이 장비는 기존 BSDF 측정을 위한 포토다이오드와 스펙트럼 측정을 위한 분광광도계의 두 가지 유형의 검출 기능을 갖추고 있습니다.
380 nm에서 760 nm까지의 파장 범위에서 스펙트럼 BSDF(파장의 함수로서의 BSDF)를 측정할 수 있습니다.
측정되는 파장의 수는 가변적이며, 최소 스텝 크기는 0.62 nm입니다. 분광광도계의 동적 범위는 4096:1입니다.
오른쪽 그림은 10° 입사각에서 검은색 금속화 샘플에 대한 스펙트럼 양방향 반사 분포 함수(BRDF) 측정 결과를 보여줍니다.
이 결과는 키사이트 REFLET 180S에서 분광광도계 검출기를 사용하여 얻었습니다.
보시다시피, 이 샘플의 BRDF는 더 긴 파장의 빛에서 훨씬 더 거울과 같은 특성을 보이며, 이는 시스템 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
키사이트 REFLET 180S는 높은 정밀도와 정확도, 넓은 스펙트럼 범위, 고급 데이터 분석 기능, 사용자 친화적인 인터페이스, 다용도성 및 광학 설계 소프트웨어와의 원활한 통합을 제공하여 스펙트럼 측정에 대한 강력한 솔루션을 제공합니다.
이러한 기능은 설계를 최적화하고 필요한 성능 사양을 충족하도록 보장하려는 광학 설계자에게 귀중한 도구입니다. 또한 REFLET 180S는 키사이트의 광학 설계 엔지니어링 소프트웨어와 원활하게 통합됩니다.
설계 정확도 및 효율성 향상
스펙트럼 데이터를 광학 설계 모델로 직접 전송하여 설계 프로세스의 정확성과 효율성을 높입니다. REFLET 180S가 키사이트 광학 설계 엔지니어링 포트폴리오에 어떻게 통합되는지 알아보십시오.
어떤 도움을 드릴까요?