ホワイトペーパー
電気自動車(EV)用バッテリー市場は今まさに急速に拡大しようとしており、ギガファクトリーのニュースが頻繁に大きく報道されています。自動車業界では、Li-ionセルの需要は毎年およそ33 %増加し、2030年には4,700 GWhに達すると予想されています。
10年前には「ギガファクトリー」という言葉は存在しませんでしたが、今では、ギガファクトリーはEVエコシステムの基盤です。ギガファクトリーは、年間4~10 GWhから年間40~80 GWhへとバッテリーの生産能力を拡大しました。大量生産によりコストパフォーマンスが向上したため、EVバッテリーの価格は過去10年間で90 %も低下しました。
しかし、原材料、サプライチェーン、エネルギーコストが高騰しているため、バッテリーコストの監視は常に課題となっています。電池セルの製造はエネルギー集約型です。
この記事では、セルフォーメーションと品質管理の工程における革新的な技術が、バッテリーセル製造の時間と
コストを節約するためにどのように寄与できるかを検討します。
何をお探しですか?