실험실 간에 안티아일랜딩 테스트를 재현하는 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

동등한 아일랜드 테스트 조건 재현

실험실 간 단독 운전 방지 테스트 재현성은 각 테스트 위치에서 동일한 전기적 작동 조건을 설정하는 것부터 시작됩니다. 엔지니어는 분산 에너지 자원(DER) 인버터 작동점, 그리드 전압 및 주파수, 공진 저항-인덕턴스-캐패시턴스(RLC) 설정, 테스트 시퀀스를 정의합니다. 테스트 환경에서는 시뮬레이션된 절연 연결을 통해 잔류 그리드 전류를 측정하고 공진 부하를 튜닝하여 유효 및 무효 전력의 균형을 맞춥니다. 프로그래밍 가능한 PHIL(Power Hardware-in-the-Loop) 환경을 통해 엔지니어는 물리적 부하 구성을 수동으로 조정하지 않고도 서로 다른 테스트 위치에서 동등한 공칭 RLC 조건을 구성할 수 있습니다. 통합된 공진 RLC 오토튜닝은 필수 아일랜드 작동점을 설정하는 데 도움을 주며, 일관된 설정 및 튜닝 기준은 실험실 간에 더 비교 가능한 테스트 조건을 지원합니다.

아일랜딩 전 상태를 확인한 후, 각 실험실은 정의된 조건 하에서 시뮬레이션된 그리드 연결을 열고 아일랜드 전압, 주파수, 전류 및 인버터 클리어링 타임 거동을 기록합니다. 테스트 기록에는 작동 설정, 전기 측정값, 공진 부하 조건, 사용 가능한 파형 결과가 포함될 수 있으므로 엔지니어는 개발 및 인증 환경의 실행 결과를 비교할 수 있습니다. 이러한 비교는 구성된 테스트 조건의 차이를 인버터 응답의 변화와 구분하는 데 도움이 됩니다. PHIL 기반 단독 운전 방지 테스트 자동화는 일관된 실행, 자동화된 데이터 포맷팅 및 보고서 생성을 지원하여 반복 테스트 전반에서 수동 결과 처리를 줄여줍니다. 결과는 인버터 구성, 사이트 조건, 캘리브레이션 및 측정 불확도에 따라 달라질 수 있습니다. 이 접근 방식은 반복 가능한 전기 조건, 표준화된 테스트 절차 및 비교 가능한 측정 결과를 유지함으로써 실험실 간에 더 일관된 단독 운전 방지 테스트를 지원합니다.

연구실 간 아일랜드 테스트 재현성 솔루션

실험실 간 단독 운전 방지 테스트를 재현하려면 일관된 그리드 조건, 공진 부하 설정 및 측정이 필요합니다. 키사이트 회생 AC/그리드 에뮬레이터는 PHIL(Power Hardware-in-the-Loop) 기술과 공진 RLC 오토튜닝을 통합하여 별도의 고전력 수동 부하 뱅크 없이도 제어된 아일랜드 조건을 설정합니다. 프로그래밍 가능한 그리드 에뮬레이션과 자동화된 RLC 튜닝으로 수동 설정이 줄어듭니다. PHIL 기반 테스트 자동화는 반복 가능한 실행, 데이터 수집 및 보고서 생성을 조율합니다. 엔지니어는 기록된 측정값, 클리어링 타임, 문서화된 테스트 조건을 비교하여 실험실 간의 차이를 조사하고 일관된 DER 인버터 검증을 지원할 수 있습니다.

교차 실험실 아일랜드 테스트 재현성 솔루션 블록 다이어그램 보기

실험실 간에 안티아일랜딩 테스트를 재현하는 방법

교차 실험실 아일랜드 테스트 재현성 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

교차 실험실 아일랜드 테스트 재현성을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?