스테이블 아일랜드 시험 조건을 검증하는 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

안정적인 아일랜드 평형 검증

안정적인 아일랜드 테스트는 시뮬레이션된 전력 계통 및 공진 저항-인덕턴스-커패시턴스(RLC) 부하에 연결된 분산 에너지 자원(DER) 인버터로 시작됩니다. 엔지니어는 정의된 인버터 출력을 설정한 다음, 유효 전력을 흡수하도록 저항 분기를 조정하고 기본 주파수에서 무효 전력을 균형 있게 맞추도록 인덕턴스 및 커패시턴스 분기를 조정합니다. 결과로 생성되는 공진 RLC 부하는 지정된 품질 계수로 구성되며, 잔류 유효 및 무효 전류가 튜닝 목표를 충족하는지 확인하기 위해 계통 격리 지점을 통과하는 전류가 측정됩니다. IEEE 1547.1 기준 절차의 경우, 아일랜드 안정성 검증 중에 인버터의 단독 운전 방지 보호 기능이 비활성화됩니다. 시뮬레이션된 계통 연결을 개방하기 전후에 전압, 전류, 위상각, 전력, 주파수가 캡처됩니다.

계통 격리 후, 테스트 시스템은 안정성 구간 동안 3상 전기 데이터 수집을 계속합니다. 엔지니어는 자연 공진 거동을 보호 기능으로 트리거된 종료와 혼동하지 않고 아일랜드 주파수 안정성, 전압 드리프트, 상간 일관성을 검토할 수 있습니다. 전력 하드웨어-인-더-루프(PHIL) 계통 에뮬레이션은 인버터의 위상 동기 루프가 아일랜드 임피던스와 상호 작용할 때 동적 부하 응답을 재현합니다. 측정된 아일랜드가 지속되지 않으면 RLC 작동 포인트를 재조율하고 테스트를 반복할 수 있습니다. 기록된 전압 및 주파수 트레이스는 후속 차단 시간 테스트를 위해 보호 기능이 다시 활성화되기 전에 아일랜드가 안정적이었음을 나타내는 객관적인 증거를 제공합니다.

스테이블 아일랜드 검증 테스트 솔루션

안정적인 아일랜드 검증에는 긴밀한 유효 및 무효 전력 균형, 제어 가능한 계통 격리 이벤트, 지속적인 전압 및 주파수 측정이 필요합니다. 통합 전력 하드웨어-인-더-루프(PHIL) 시뮬레이션이 탑재된 재생형 AC 계통 에뮬레이터는 별도의 고전력 수동 소자 없이 전력망 연결, 격리 스위치 및 프로그래밍 가능한 공진 RLC 부하를 구현할 수 있습니다. 자동 튜닝은 원하는 아일랜드 품질 계수를 유지하면서 잔류 계통 전류를 줄입니다. IEEE 1547.1 기준 테스트의 경우, 시스템은 인버터 단독 운전 방지 보호 기능을 비활성화한 상태에서 시뮬레이션된 계통 연결을 개방한 다음, 결과로 생성된 아일랜드가 안정성 구간 동안 계속 가 통전 상태를 유지하는지 측정합니다. 로깅된 위상 전압, 전류 및 아일랜드 주파수 안정성은 RLC 튜닝을 수락해야 할지 아니면 개선해야 할지 나타냅니다. 반복 가능한 안정적인 아일랜드 테스트 조건은 이후의 차단 시간 측정을 위한 제어된 시작 상태를 제공합니다.

안정적인 아일랜드 검증 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

스테이블 아일랜드 시험 조건을 검증하는 방법

당사의 안정적인 아일랜드 검증 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?