최악의 경우 섬 정리 시간을 구하는 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

최악의 조건의 클리어링 시간 찾기

최악의 조건의 클리어링 시간 탐색은 유효 전력과 무효 전력이 밀접하게 균형을 이루는 검증된 공진 아일랜드 작동점에서 시작됩니다. 기준 안티 아일랜드 테스트 결과를 측정한 후, 에뮬레이션된 부하의 무효 성분을 점진적으로 조정하여 아일랜드 공진을 라인 주파수의 양쪽으로 이동합니다. 제어된 무효 임피던스 스윕은 기준값보다 낮고 높은 조건을 작은 단계로 평가합니다. 모든 지점에서 인버터는 필요한 아일랜드 진입 전 작동 상태로 반환되고, 잔류 그리드 전류가 확인되며, 그리드 연결이 열리고, 종료까지의 경과 시간이 측정됩니다. 이를 통해 공진 부하 조건이 초기 튜닝에서 멀어짐에 따라 안티 아일랜드 응답이 어떻게 변하는지 보여주는 반복 가능한 데이터 세트가 생성됩니다. 모든 단계에서 동일한 획득 및 종료 기준이 유지되므로 측정된 결과의 변화를 프로그래밍된 임피던스 오프셋 탓으로 돌릴 수 있습니다.

측정된 클리어링 시간 추세가 최대 영역의 양쪽에서 감소할 때까지 스윕이 계속됩니다. 그런 다음 테스트 시스템은 가장 긴 지속 시간 포인트를 식별하고 이를 반복하여 결과를 확인하고 가능한 비검출 영역 동작을 조사할 수 있습니다. 자동화된 시퀀싱은 모든 테스트 포인트에 대해 동일한 설정, 작동점 검증, 아일랜드 전환, 파형 획득 및 타이밍 계산을 유지하는 데 도움이 됩니다. IEEE 1547.1 평가의 경우, 결과 곡선은 인버터를 하나의 공칭 부하 조건으로만 나타내는 대신 무효 부하 변화에 대한 클리어링 시간 감도를 보여줍니다. 스윕 전체에서 일관된 튜닝과 측정을 유지하면 많은 수의 반복된 아일랜드 이벤트에서 결과를 비교할 때 작업자 의존적 조정의 영향도 줄어듭니다. 추세 플롯, 캡처된 파형 및 반복된 최대 포인트를 함께 검토하여 측정된 가장 긴 클리어링 시간이 재현 가능함을 확인할 수 있습니다.

최악의 경우 정산 시간 테스트 해결책

이 테스트에는 반복 가능한 기준 아일랜드, 프로그래밍 가능한 무효 부하 오프셋, 스윕의 모든 지점에서 동기화된 측정이 필요합니다. 재생형 그리드 에뮬레이션 플랫폼은 물리적 인덕터나 커패시터를 수동으로 변경할 필요 없이 프로그래밍 가능한 RLC 동작을 통해 무효 임피던스 스윕을 수행할 수 있습니다. 테스트 자동화는 지정된 아일랜드 진입 전 조건을 복원하고, 잔류 그리드 전류를 확인하며, 아일랜드를 시작하고, 종료 파형을 기록하며, 각 작동점에 대한 최악의 조건의 클리어링 시간을 계산합니다. 그런 다음 추세 분석을 통해 최대 영역과 추가 반복이 필요한 측정을 식별할 수 있습니다. 이 워크플로는 스윕 전체에서 비교 가능한 시작 조건을 유지하면서 가능한 비검출 영역 동작에 대한 조사를 지원합니다. IEEE 1547.1 안티 아일랜드 테스트의 경우, 조정된 Emulation과 측정은 반복적인 수동 설정을 줄이고 무효 부하 변화가 클리어링 시간 성능에 미치는 영향을 평가하는 일관된 방법을 제공합니다. 또한 자동화된 결과 저장 기능은 최대 클리어링 시간 영역에서 반복되는 각 포인트에 대한 임피던스 오프셋, 파형 기록 및 타이밍 값을 보존합니다.

최악의 조건의 클리어링 시간 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

최악의 경우 섬 정리 시간을 구하는 방법

최악의 조건의 클리어링 시간 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?