인버터 안티아일랜딩 감지 알고리즘 디버깅 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

아일랜드(Islanding) 감지 동작 조사

안티 아일랜드(Anti-islanding) 알고리즘 디버깅은 반복 가능한 공진 아일랜드 작동 포인트와 인버터 전압, 전류, 위상, 주파수의 동기화된 측정으로 시작됩니다. 인버터 보호 테스트 중에 엔지니어는 먼저 에뮬레이션된 아일랜드 부하 전체에서 유효 전력과 무효 전력을 균형 있게 맞추고 시뮬레이션된 계통 연결을 통한 낮은 잔류 전류를 확인합니다. 그리드 분리 후, 아일랜드 전압은 인버터 출력과 공진 임피던스의 상호 작용에 의해 제어됩니다. 이를 통해 엔지니어는 보호 기능이 작동하기 전에 인버터의 제어 시스템이 주파수 편차, 무효 전력 교란 또는 기타 측정 가능한 응답을 유발하는지 관찰할 수 있습니다. 주파수 편이 감지 방법은 제어된 테스트 조건 하에서 분리 및 종료 사이의 주파수 궤적과 경과 시간을 캡처하여 검토할 수 있습니다.

기타 감지 접근 방식에서는 동일한 전기적 응답에 대한 다른 해석이 필요합니다. 그리드 임피던스 감지는 주입된 테스트 전류 자극에 대한 전압 응답을 관찰하는 데 의존하며, 무효 전력 변조는 아일랜드의 겉보기 공진 조건을 변경하고 주파수 리플을 생성할 수 있습니다. 엔지니어는 신중하게 선택된 아일랜드 튜닝, 기본 주파수 전류 균형, 프로그래밍된 인버터 작동 포인트 전반에서 측정된 트렌드를 비교할 수 있습니다. 테스트 시스템은 전압, 전류, 위상, 주파수 및 종료 타이밍을 기록하는 반면, 인버터가 별도로 노출하지 않는 한 고유의 내부 컨트롤러 양은 계속 접근할 수 없습니다. 자동화된 전력 하드웨어-인-더-루프(Power Hardware-in-the-Loop) 조건은 펌웨어 설정이나 보호 로직이 변경될 때 외부 전기 환경을 반복 가능하게 유지함으로써 안티 아일랜드 알고리즘 디버깅을 지원합니다.

안티 아일랜딩 알고리즘 디버깅 솔루션

안티 아일랜드 동작을 디버깅하려면 프로그래밍 가능한 공진 부하, 정밀한 그리드 분리 제어, 그리고 인버터 전압, 전류, 위상, 주파수 및 종료 타이밍의 동기화된 캡처가 필요합니다. 전력 하드웨어-인-더-루프 시뮬레이션이 통합된 재생형 3상 그리드 에뮬레이터는 물리적 인덕터와 커패시터를 수동으로 조정하지 않고도 아일랜드 동역학을 재현합니다. 엔지니어가 인버터 감지 로직을 수정하고, 주파수 편이 감지 응답을 평가하며, 그리드 임피던스 감지 또는 무효 전력 변조와 관련된 효과를 분석할 때 테스트 환경에서 동일한 아일랜드 조건을 반복할 수 있습니다. 자동화된 측정을 통해 주파수 또는 전압 교란의 발생 및 진행 상황을 최종 보호 응답과 비교할 수 있습니다. 조정 가능한 테스트 설정과 파형 분석은 인버터 보호 테스트 및 안티 아일랜드 알고리즘 디버깅을 지원합니다. 이 시스템은 외부에서 관찰 가능한 전기적 동작을 측정하며, 고유의 내부 알고리즘 변수에 대한 직접적인 접근을 주장하지 않습니다.

안티 아일랜드 알고리즘 디버깅 솔루션 블록 다이어그램 보기

인버터 안티아일랜딩 감지 알고리즘 디버깅 방법

안티 아일랜드 알고리즘 디버깅 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?