Cómo depurar los algoritmos de detección de anti-islanding de los inversores

AC regenerativo / Emulador de red eléctrica
+ AC regenerativo / Emulador de red eléctrica

Analizar el comportamiento de detección de islas

La depuración del algoritmo anti-islamiento comienza con un punto de funcionamiento resonante repetible en la isla y mediciones sincronizadas de la tensión, la corriente, la fase y la frecuencia del inversor. Durante las pruebas de protección del inversor, los ingenieros equilibran primero la potencia activa y reactiva en la carga emulada de la isla y confirman que la corriente residual a través de la conexión simulada a la red eléctrica es baja. Tras el aislamiento de la red, la tensión de la isla viene determinada por la interacción entre la salida del inversor y la impedancia resonante. Esto permite a los ingenieros observar si el sistema de control del inversor provoca una desviación de frecuencia, una perturbación de la potencia reactiva u otra respuesta medible antes de que se active la protección. Los métodos de detección de desplazamientos de frecuencia pueden analizarse capturando las trayectorias de frecuencia y el tiempo transcurrido entre el aislamiento y la desconexión en condiciones de ensayo controladas.

Otros métodos de detección requieren interpretaciones diferentes de la misma respuesta eléctrica. La detección mediante la impedancia de la red se basa en la observación de la respuesta de tensión ante un estímulo de corriente de prueba inyectada, mientras que la modulación de la potencia reactiva altera la condición de resonancia aparente de la isla y puede producir ondulaciones de frecuencia. Los ingenieros pueden comparar las tendencias medidas en diferentes ajustes de la isla cuidadosamente seleccionados, balances de corriente de frecuencia fundamental y puntos de funcionamiento programados del inversor. El sistema de pruebas registra la tensión, la corriente, la fase, la frecuencia y los tiempos de desconexión, mientras que los parámetros internos propios del controlador solo son accesibles si el inversor los expone por separado. Las condiciones automatizadas de «hardware-in-the-loop» de potencia facilitan la depuración de los algoritmos anti-aislamiento al mantener repetible el entorno eléctrico externo a medida que cambian los ajustes del firmware o la lógica de protección.

Solución para la depuración de algoritmos anti-islanding

La depuración del comportamiento anti-aislamiento requiere una carga resonante programable, un control preciso del aislamiento de la red y el registro sincronizado de la tensión, la corriente, la fase, la frecuencia y el tiempo de desconexión del inversor. Un emulador de red trifásico regenerativo con simulación integrada «Power Hardware-in-the-Loop» reproduce la dinámica de isla sin necesidad de ajustar manualmente inductores y condensadores físicos. El entorno de pruebas puede reproducir condiciones de isla idénticas mientras los ingenieros revisan la lógica de detección del inversor, evalúan la respuesta a la detección de desplazamientos de frecuencia y analizan los efectos relacionados con la detección de la impedancia de la red o la modulación de la potencia reactiva. Las mediciones automatizadas permiten comparar el inicio y la progresión de las perturbaciones de frecuencia o tensión con la respuesta final de la protección. Los parámetros de prueba ajustables y el análisis de formas de onda facilitan las pruebas de protección del inversor y la depuración de algoritmos anti-islamiento. El sistema mide el comportamiento eléctrico observable externamente; no pretende acceder directamente a variables internas propias del algoritmo.

Véase el diagrama de bloques de la solución de depuración del algoritmo anti-islamiento

Cómo depurar los algoritmos de detección de anti-islanding de los inversores

Descubre los productos de nuestra solución de depuración de algoritmos anti-islanding

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?