Como depurar algoritmos de detecção de anti-ilha em inversores

AC regenerativo / Emulador de rede elétrica
+ AC regenerativo / Emulador de rede elétrica

Investigar o comportamento de detecção de ilhas

A depuração do algoritmo anti-ilha começa com um ponto de operação ressonante repetível na ilha e medições sincronizadas da tensão, corrente, fase e frequência do inversor. Durante os testes de proteção do inversor, os engenheiros primeiro equilibram a potência ativa e reativa na carga emulada da ilha e confirmam que a corrente residual é baixa na conexão simulada com a rede elétrica. Após o isolamento da rede, a tensão da ilha é determinada pela interação entre a saída do inversor e a impedância ressonante. Isso permite que os engenheiros observem se o sistema de controle do inversor causa uma oscilação de frequência, uma perturbação na potência reativa ou outra resposta mensurável antes que a proteção seja acionada. Os métodos de detecção de desvio de frequência podem ser analisados por meio da captura das trajetórias de frequência e do tempo decorrido entre o isolamento e o desligamento, em condições controladas de teste.

Outras abordagens de detecção exigem interpretações diferentes da mesma resposta elétrica. A detecção por impedância da rede baseia-se na observação da resposta de tensão a um estímulo de corrente de teste injetado, enquanto a modulação da potência reativa altera a condição ressonante aparente da ilha e pode produzir ondulação de frequência. Os engenheiros podem comparar tendências medidas em diferentes ajustes de ilha cuidadosamente selecionados, balanços de corrente na frequência fundamental e pontos de operação programados do inversor. O sistema de teste registra tensão, corrente, fase, frequência e tempo de desligamento, enquanto os parâmetros internos do controlador proprietário permanecem acessíveis apenas se o inversor os expor separadamente. As condições automatizadas de Hardware-in-the-Loop de potência auxiliam na depuração do algoritmo anti-ilha, mantendo o ambiente elétrico externo repetível à medida que as configurações de firmware ou a lógica de proteção são alteradas.

Solução para depuração de algoritmos anti-isolamento

A depuração do comportamento anti-ilha requer uma carga ressonante programável, controle preciso do isolamento da rede e captura sincronizada da tensão, corrente, fase, frequência e tempo de desligamento do inversor. Um emulador de rede trifásico regenerativo com simulação integrada de Power Hardware-in-the-Loop reproduz a dinâmica de ilha sem o ajuste manual de indutores e capacitores físicos. O ambiente de teste pode repetir condições idênticas de ilha enquanto os engenheiros revisam a lógica de detecção do inversor, avaliam a resposta à detecção de desvio de frequência e analisam os efeitos relacionados à detecção da impedância da rede ou à modulação da potência reativa. Medições automatizadas permitem comparar o início e a progressão de perturbações de frequência ou tensão com a resposta final da proteção. Configurações de teste ajustáveis e análise de formas de onda oferecem suporte a testes de proteção do inversor e à depuração de algoritmos anti-ilha. O sistema mede o comportamento elétrico observável externamente; ele não reivindica acesso direto a variáveis internas proprietárias do algoritmo.

Veja o diagrama de blocos da solução de depuração do algoritmo anti-ilha

Como depurar algoritmos de detecção de anti-ilha em inversores

Conheça os produtos da nossa solução de depuração de algoritmos anti-islanding

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?