계통 연계형 장치의 안티아일랜딩 성능 검증 방법

재생형 AC/계통 에뮬레이터
+ 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터

그리드 지원 작동 모드 연습

최신 분산 에너지 자원 인버터는 계통 전압 및 주파수에 대응하여 유효 및 무효 출력을 변경할 수 있습니다. 따라서 그리드 지원 단독 운전 방지(anti-islanding) 테스트는 단일 전력(unity-power-factor) 페이즈 조건만을 평가하는 것이 아니라, 아일랜드가 생성되기 전에 지정된 작동 상태를 설정합니다. 인버터가 해당 무효 전력 제어 또는 유효 전력 응답으로 작동하는 동안 그리드 에뮬레이터가 필요한 전압과 주파수를 설정합니다. 그 후 실제 및 무효 아일랜드 부하 값이 해당 작동점을 중심으로 튜닝됩니다. 여러 그리드 지원 구성에서 DER 인버터 적합성 테스트를 위해 프리 아일랜드 상태를 일관되게 재현할 수 있도록 3상 전압, 전류, 전력, 주파수, 위상 각도 및 잔류 그리드 전류가 측정됩니다. 각 작동 상태는 독립적으로 설정되므로 지원 모드 변경, 공진 로딩 및 측정 기준을 결합하지 않고도 아일랜드 응답을 평가할 수 있습니다.

작동점이 설정된 후 시뮬레이션된 그리드 연결이 열리고 인버터 응답이 기록됩니다. 인버터 동작 변경 사항에 맞게 아일랜드 튜닝이 업데이트된 상태에서 필요한 각 전압 주파수 지원 구성에 대해 동일한 시퀀스가 반복됩니다. 그리드 지원 기능은 유효 및 무효 전류를 변경하므로 아일랜드 전압, 공진, 평형 주파수 및 클리어링 타임(clearing time)도 변경할 수 있습니다. 자동화된 IEEE 1547.1 시퀀싱은 필요한 구성을 유지하고, 그리드 전환을 실행하며, 셔트다운 파형을 캡처하고, 모든 작동 상태에 대한 클리어링 타임 결과를 계산합니다. 결과 데이터 세트를 통해 일관된 전기적 조건, 측정 방법 및 테스트 시퀀싱을 사용하여 지원 모드 간의 단독 운전 방지 동작을 비교할 수 있습니다. 명령된 지원 설정과 측정된 프리 아일랜드 전기 양을 모두 기록하면 작동 조건 간의 클리어링 타임 차이를 해석할 수 있는 컨텍스트도 제공됩니다.

계통 연계형 섬 현상 방지 테스트 솔루션

이 테스트를 수행하려면 각 격리 이벤트 전에 인버터, 그리드 에뮬레이터 및 공진 아일랜드 모델이 지정된 지원 모드 작동점에 도달해야 합니다. 재생형 AC / 그리드 에뮬레이터는 DER 인버터 적합성 테스트에 필요한 유효 및 무효 전력을 소싱 또는 흡수하는 동시에 프로그래밍 가능한 그리드 전압 및 주파수 조건을 재현할 수 있습니다. 자동화된 제어는 전압 및 주파수 설정, 부하 튜닝, 그리드 격리, 파형 캡처, 클리어링 타임 분석을 포함한 그리드 지원 단독 운전 방지 시퀀스를 조정합니다. 프로그래밍 가능한 전력 동작은 인버터 작동점이 변경됨에 따라 무효 전력 제어 테스트 조건을 지원하며, 통합 측정은 IEEE 1547.1 워크플로에 필요한 전압, 전류, 전력, 주파수 및 위상 정보를 제공합니다. 동일한 테스트 아키텍처를 사용하면 모든 전압 클래스에 대해 별도의 변압기 기반 설정이 필요하거나 각 작동 조건에 대해 공진 아일랜드 네트워크를 수동으로 재구축할 필요 없이 다양한 전압 주파수 지원 모드를 연습할 수 있습니다. 캡처된 작동점 데이터는 각 결과와 함께 유지될 수 있으므로 클리어링 타임 변경 사항을 해당 지원 모드에 대해 명령된 유효 및 무효 동작과 상관시킬 수 있습니다.

그리드 지원 단독 운전 방지 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

그리드 연계형 안티아일랜딩 성능 검증 방법 - 블록 다이어그램

그리드 지원 단독 운전 방지 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?