TDECQ 측정 정확도를 높이는 방법

모듈형 샘플링 오실로스코프
+ 모듈형 샘플링 오실로스코프

TDECQ 측정 상관관계 및 반복성 개선

송신기 및 분산 아이 클로저 4진(TDECQ)은 400G, 800G 및 새로운 1.6T 인터커넥트에서 PAM4 광 송신기 성능을 평가하기 위해 IEEE 802.3 광 인터페이스 사양에 정의된 핵심 측정 기준입니다. 엔지니어는 TDECQ를 사용하여 파형 왜곡, 노이즈 및 분산으로 인한 전력 손실을 정량화하지만, 이 측정은 테스트 조건에 매우 민감합니다. 광 입력 전력, 레퍼런스 수신기 응답, 이퀄라이저 최적화, 클럭 복구 동작 또는 파형 획득의 작은 변화는 개발, 검증 및 제조 환경 전반에 걸쳐 일관되지 않은 결과를 초래하여 컴플라이언스 상관관계 및 디버깅을 복잡하게 만듭니다.

엔지니어는 IEEE 준수 레퍼런스 수신기 필터, 클럭 복구 및 가상 이퀄라이제이션으로 구성된 패턴 잠금 샘플링 오실로스코프를 사용하여 TDECQ 분석을 수행합니다. 이 워크플로우는 SSPRQ 파형을 획득하고, 표준화된 대역폭 필터링 및 이퀄라이저 최적화를 적용하며, 결과적인 송신기 전력 손실을 계산합니다. 모듈형 샘플링 아키텍처는 제어된 신호 경로를 유지하면서 교정된 광학 획득 하드웨어를 측정 인터페이스에 직접 배치하여 측정 반복성을 향상시킵니다. 이 접근 방식은 광 연결성, 채널 응답 및 시스템 구성과 관련된 가변성을 줄여 사전 적합성 검증 결과에 대한 신뢰도를 높입니다.

정밀한 TDECQ 측정 솔루션

TDECQ 측정 정확도를 향상시키려면 설정 의존적 변화를 최소화하기 위해 광학 획득, 레퍼런스 수신기 응답, 클럭 복구 동작 및 이퀄라이저 구성을 제어해야 합니다. 키사이트의 TDECQ 측정 솔루션은 모듈형 샘플링 오실로스코프 아키텍처와 교정된 광학 측정 모듈 및 FlexDCA 분석 소프트웨어를 결합하여 파형 획득 및 TDECQ 처리를 표준화합니다. 엔지니어는 IEEE 준수 레퍼런스 수신기 필터를 적용하고, 이퀄라이저 설정을 최적화하며, 일관된 광 신호 조건을 유지하고, 여러 채널 및 테스트 시스템 전반에 걸쳐 상관관계를 개선할 수 있습니다. 

당사의 광학 TDECQ 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

TDECQ 측정 정확도 향상

당사의 TDECQ 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?