Column Control DTX

TDECQ Part 1: Making Accurate and Repeatable Compliance Measurements

백서

TDECQ is the acronym used to describe “transmitter dispersion and eye closure quaternary”. This is a power penalty metric that describes how much extra power is required from a transmitter, relative to an ideal transmitter, to compensate for both non-ideal transmitter waveforms and the impact of chromatic dispersion. It is similar to the transmitter dispersion penalty (TDP) metric used in NRZ optical communications standards. It was developed in the IEEE 802.3bs standard and improved in the IEEE 802.3cd standard. It is a convenient way to specify the performance of a PAM4 transmitter, as it aggregates many transmitter attributes into a single metric, and the metric directly indicates the impact a transmitter’s imperfections will have on overall system-level performance.

×

판매 문의 부탁드립니다.

선호하는 연락방법을 선택해 주십시오. *필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

체크 박스를 클릭하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신동의를 의미합니다. 참고 : 이미 수신 동의를 한 경우 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 만약 수신 거부를 원하는 경우 https://www.keysight.com/key/privacy에서 신청할 수 있습니다.
[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

  1. 개인정보 수집 및 이용 동의
  2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
  3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의
양식을 작성하여 제출하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX