규격 준수 디버깅 및 검증 자동화 방법

MXR 오실로스코프
+ MXR 시리즈 오실로스코프

기기 성능 검증을 위한 속도 및 적합성 테스트 자동화

고속 디지털 장치 성능을 디버깅하고 검증하려면 R&D 엔지니어가 맞춤형 속도 및 적합성 테스트를 실행해야 합니다. 장치 성능을 검증하기 위해 DUT(테스트 대상 장치)에 연결된 오실로스코프에서 여러 반복적인 테스트 시퀀스가 실행됩니다. 여기에는 수동 설정 변경, 디지털 신호 파라미터 측정, 스크린샷 및 데이터 저장이 포함됩니다. 전통적으로 이러한 테스트를 자동화하려면 맞춤형 코딩이 필요했습니다. 로봇 프로세스 자동화(RPA) 소프트웨어를 사용하여 코딩 없이 테스트 단계를 기록하고 재생할 수 있습니다.

속도 및 듀플렉스 테스트를 자동화하려면 테스트하려는 프로토콜에 충분한 대역폭을 가진 오실로스코프와 로봇 프로세스 자동화를 지원하는 그래픽 사용자 인터페이스가 필요합니다. RPA 소프트웨어는 여러 번의 반복에 걸쳐 사람이 수동으로 버튼을 누르는 작업을 소프트웨어 프로그램이 수행하는 자동화된 버튼 누르기로 대체합니다. RPA 엔진은 신호 파라미터 측정을 캡처하고 연결된 오실로스코프의 데이터를 RPA 애플리케이션을 실행하는 PC에 직접 기록합니다.

자동화된 속도 및 적합성 테스트 솔루션

성능 디버깅 및 검증을 자동화하려면 RPA 소프트웨어가 탑재된 오실로스코프가 필요합니다. 키사이트의 MXR 오실로스코프는 최대 9.0 ENOB, 최저 43 µV의 노이즈, 그리고 8-in-1 장비 통합 옵션을 통해 정확한 측정을 제공합니다. PathWave RPA 소프트웨어는 오실로스코프와 함께 작동하여 장비 GUI 인터페이스를 제어함으로써 설계 및 검증 테스트를 자동화합니다. 이를 통해 엔지니어는 코딩 없이 자동화 시퀀스를 생성할 수 있습니다. 원버튼 기록 및 재생 작업은 테스트 자동화에 대한 사전 경험을 필요로 하지 않습니다.

자동화된 적합성 디버그 데모 보기

당사의 자동화된 속도 및 적합성 테스트 솔루션의 제품을 살펴보십시오.

자료 및 인사이트 살펴보기

자동화된 성능 디버그 및 검증을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?