Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
"기본 집적 회로부터 복잡한 시스템에 이르기까지 정밀하고 신뢰할 수 있는 테스트를 지원합니다.
키사이트는 SMU를 Essential, Expert, Pro의 세 가지 성능 등급으로 제공합니다.
필요한 기능과 성능에 따라 적합한 등급을 선택하여 구성할 수 있습니다."
동시 측정 기능을 갖춘 정밀한 전압 및 전류 소싱
소형 폼 팩터로 효율적인 다채널 구성 가능
키사이트 소스 측정 장치(SMU)는 동시 측정 기능과 함께 정밀한 전압 및 전류 소싱을 제공하여 반도체, 재료 및 전자 부품 테스트에 이상적입니다. 소스 분해능, 최소 전류 측정 분해능 및 채널 수에 따라 요구 사항을 충족하는 SMU 성능을 선택하십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 모듈형 소스 측정 장치(SMU)는 확장성과 유연성을 위해 설계되었습니다. 컴팩트한 모듈형 폼 팩터는 R&D 및 대량 생산 테스트 모두에 이상적인 효율적인 다채널 구성을 가능하게 합니다. 다양한 성능 수준과 기능을 가진 모듈을 조합하여 필요에 맞게 SMU를 맞춤 설정할 수 있습니다. 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 소스 측정 장치를 선택하십시오.
키사이트 소스 측정 장치(SMU)는 동시 측정 기능과 함께 정밀한 전압 및 전류 소싱을 제공하여 반도체, 재료 및 전자 부품 테스트에 이상적입니다. 소스 분해능, 최소 전류 측정 분해능 및 채널 수에 따라 요구 사항을 충족하는 SMU 성능을 선택하십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 모듈형 소스 측정 장치(SMU)는 확장성과 유연성을 위해 설계되었습니다. 컴팩트한 모듈형 폼 팩터는 R&D 및 대량 생산 테스트 모두에 이상적인 효율적인 다채널 구성을 가능하게 합니다. 다양한 성능 수준과 기능을 가진 모듈을 조합하여 필요에 맞게 SMU를 맞춤 설정할 수 있습니다. 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 소스 측정 장치를 선택하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
정밀 소스 측정 장치(SMU)는 전압과 전류를 동시에 소싱하고 측정하는 장비로, 종종 펨토암페어(fA) 및 나노볼트(nV) 수준까지 매우 높은 정확도를 제공합니다.
표준 계측기와 달리 SMU는 전원 공급 장치, 디지털 멀티미터 및 전자 부하의 기능을 단일 장치로 결합하고 4사분면에서 작동하며, 이는 전력을 공급하고 소비할 수 있음을 의미합니다.
키사이트테크놀로지스에서 개발한 SMU와 같은 최신 SMU는 정밀도, 안정성 및 저잡음이 중요한 반도체 특성화, IV 곡선 트레이싱, 누설 테스트 및 배터리 모델링에 널리 사용됩니다.
올바른 SMU를 선택하려면 먼저 디바이스에 필요한 전압 및 전류 범위를 결정하십시오. 키사이트 SMU는 고전력 및 초저전류 애플리케이션 모두에 광범위한 커버리지를 제공합니다. 다음으로, 특히 누설 테스트와 같은 저전류 측정의 경우 측정 정확도와 감도를 고려하십시오.
처리량이 중요하다면 측정 속도를 평가하고, 자체 발열을 줄이기 위한 펄스 소싱과 같은 기능을 찾아보십시오. 또한 채널 수, 컴플라이언스 보호 및 키사이트 PathWave와의 소프트웨어 통합을 고려하십시오.
이러한 요소를 애플리케이션에 맞춰 조정하면 정확하고 안정적이며 효율적인 테스트를 보장하는 키사이트 SMU를 선택할 수 있습니다.
SMU를 선택할 때 디바이스의 전체 작동 조건을 소싱하고 측정할 수 있도록 전압 및 전류 범위부터 시작하십시오. 키사이트 SMU는 고전력 및 저전력 애플리케이션 모두에 적합한 넓은 동적 범위를 제공합니다. 다음으로, 특히 저전류 또는 민감한 디바이스에서 정밀 측정에 중요한 분해능과 정확도를 고려하십시오.
측정 속도는 높은 처리량 테스트에 중요하며, 저잡음 성능은 안정적이고 반복 가능한 결과를 보장합니다. 또한 디바이스를 보호하기 위해 컴플라이언스 한계를 평가하고 자체 발열을 최소화하기 위해 펄스 측정 기능을 평가해야 합니다.
이러한 사양의 균형을 맞춤으로써 애플리케이션에 대해 정확하고 안정적이며 효율적인 측정을 제공하는 키사이트 SMU를 선택할 수 있습니다.
주요 SMU 사양의 균형을 맞추면 특정 테스트 요구 사항에 대한 최적의 성능을 보장합니다. 적절한 전압 및 전류 범위를 선택하면 측정 기능을 손상시키지 않고 디바이스를 완전히 특성화할 수 있습니다. 분해능 및 정확도에 대한 적절한 주의는 민감한 애플리케이션에 필수적인 작은 신호 변화의 정밀한 감지를 가능하게 합니다.
측정 속도를 고려하면 특히 생산 환경에서 데이터 무결성을 유지하면서 테스트 처리량을 개선하는 데 도움이 됩니다. 저잡음 성능, 컴플라이언스 보호 및 펄스 작동과 같은 기능은 측정 안정성을 더욱 향상시키고 테스트 중인 디바이스를 보호합니다.
키사이트 SMU는 이러한 매개변수를 최적화하도록 설계되어, 광범위한 응용 분야에서 정확하고 재현성이 뛰어나며 효율적인 결과를 얻을 수 있도록 해줍니다.
SMU는 전압과 전류를 정밀하게 소싱하고 측정하는 기능 덕분에 반도체, 재료 및 디바이스 테스트에 널리 사용됩니다. 반도체 애플리케이션에서 키사이트 SMU는 트랜지스터, 다이오드 및 집적 회로와 같은 부품의 I-V 특성화, 디바이스 파라미터 추출 및 누설 전류 테스트에 일반적으로 사용됩니다.
재료 연구에서 SMU는 비저항 측정, 전도도 분석, 나노 재료 및 박막과 같은 신흥 재료의 특성화를 지원합니다. 디바이스 테스트의 경우 배터리 모델링, LED 및 센서 테스트, 신뢰성 연구에 사용됩니다.
키사이트 SMU는 이러한 다양한 애플리케이션에서 안정적이고 반복 가능한 결과를 보장하는 데 필요한 정확도, 저잡음 성능 및 유연성을 제공합니다.
정확하고 저잡음 측정을 보장하려면 외부 간섭을 최소화하기 위해 적절한 차폐 및 접지를 사용하는 것부터 시작하십시오. 케이블을 짧게 유지하고 저전류 측정 시 트라이액셜 또는 저잡음 케이블을 사용하십시오. SMU가 안정적인 작동 조건에 도달할 수 있도록 충분한 예열 시간을 허용하십시오.
노이즈를 줄이기 위해 적절한 통합 시간 및 필터링 설정을 선택하고 누설 전류를 최소화하기 위해 가드 기법을 사용하십시오. 적절한 고정 장치 설계와 깨끗한 연결 또한 측정 안정성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
키사이트 SMU는 고정밀 애플리케이션을 지원하기 위해 저잡음 아키텍처와 고급 측정 기능을 갖추고 설계되었습니다. 우수한 측정 관행과 키사이트의 기능을 결합하면 민감한 테스트 환경에서도 정확하고 안정적이며 반복 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
FET I-V 특성 분석을 수행하려면 키사이트(Keysight) B2902C / B2912C 2채널 정밀 소스/측정 장치(SMU)를 사용합니다. 채널 1을 게이트에, 채널 2를 드레인에 연결하고, 두 채널의 로우 단자는 소스에 연결합니다. 적절한 전압 범위와 전류 준수 한계를 설정합니다. 출력 특성을 측정하려면, 드레인-소스 전압을 여러 개의 고정된 게이트-소스 전압에서 스윕하면서 드레인 전류를 측정합니다. 전달 특성을 측정하려면, 드레인-소스 전압을 일정하게 유지한 상태에서 게이트-소스 전압을 스윕합니다. 결과 곡선을 분석하여 임계 전압, 트랜스컨덕턴스 및 온/오프 거동을 파악합니다.
저전류 FET의 I-V 특성 분석을 위해서는, 측정해야 할 최소 전류 변화량보다 훨씬 높은 전류 측정 분해능을 갖추고, 의도한 스윕 단계보다 더 정밀한 전압 소스 분해능을 가진 SMU를 선택해야 합니다. 키사이트 B2912C는 선택한 범위에 따라 최소 소스 분해능 10 fA 및 측정 분해능 100 nV를 제공하는 2개의 채널을 갖추고 있습니다. 이는 민감한 측정을 위해 B2902C보다 더 정밀한 분해능을 제공합니다. 그러나 분해능만으로는 정확도를 보장할 수 없으므로, 명시된 정확도, 잡음 및 누설 전류를 확인하고, 가드, 차폐 및 충분한 정착 시간을 확보해야 합니다.
저전력 집적 회로를 특성 분석하려면 키사이트 PZ2100 시리즈 SMU 시스템을 사용하여 제어된 전압을 공급하고 여러 전원 레일 간의 전류를 측정하십시오. 절전 모드 및 대기 모드 전류를 측정하기 전에 자체 보정을 수행하고 적절한 측정 범위를 선택하십시오. IC를 슬립, 유휴 및 활성 모드에서 구동하여 전력 소비를 평가하십시오. 동기화된 측정과 과도 현상을 충분히 포착할 수 있는 샘플링 속도를 사용하여 모드 전환 시의 전류와 전압을 측정하십시오. IC의 지정된 한계 범위 내에서 공급 전압을 스윕하여 동작 특성을 평가하십시오. 키사이트 PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어를 사용하면 테스트 설정 및 분석을 간소화할 수 있습니다.
키사이트 PZ2110A는 선택한 범위에 따라 최소 전류 분해능 10 fA 및 최소 전압 분해능 500 nV를 제공합니다. 이 장치의 전류 측정 노이즈는 1 파워 라인 사이클(1 PLC) 적분 시간 기준 30 fA RMS로, 저전력 IC의 누설 전류 및 대기 전류를 정밀하게 측정할 수 있습니다. 분해능만으로는 정확도를 결정할 수 없으며, 측정 성능은 노이즈, 배선 및 테스트 조건에 따라 달라집니다. 케이블과 고정 장치를 통한 누설을 최소화하기 위해 가드(guarding)를 사용하고, 전기적 간섭을 줄이기 위해 차폐(shielding)를 적용하며, 측정값이 안정화될 수 있도록 충분한 정착 시간을 확보해야 합니다.