PCBA에서 저전류 측정 수행 방법

회로 내 테스터
+ 인서킷 테스터

소스 측정 장치를 인서킷 테스터에 통합

인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA)에서 저전류 측정을 수행하려면 디지털 멀티미터(DMM) 또는 소스 측정 장치(SMU)와 같은 정밀한 저전류 측정 장비가 필요합니다. 이러한 장비는 고해상도와 효과적인 노이즈 필터링을 통해 전압과 전류를 동시에 측정해야 합니다. 그러나 회로 내 테스트 단계에서 낮은 누설 전류 테스트를 수행하려면 향상된 정밀도를 달성하기 위해 SMU를 회로 내 테스터(ICT)에 통합하는 것이 필수적입니다.

SMU를 ICT에 통합하려면 인터페이스를 설정하고 테스터를 테스트 대상 디바이스의 특정 노드에 연결해야 합니다. 결과적으로 SMU를 구성하려면 출력 전압, 전류 파라미터 및 원하는 측정 범위를 설정해야 합니다. 테스트 엔지니어는 하드웨어 및 소프트웨어 테스트 자동화를 위한 테스트 계획도 필요합니다. 각 보드 유형에 대한 새로운 테스트 계획을 작성하면 정확한 테스트를 보장할 수 있습니다.

ICT 저전류 테스트 솔루션

ICT 시스템에서 저전류 측정을 위해서는 소스 측정 장치(SMU)의 통합이 필요합니다. 키사이트 ICT 저전류 테스트 시스템은 OpenTap 플러그인과 듀얼 채널 키사이트 B2912C 정밀 소스/측정 장치를 통해 이 프로세스를 간소화합니다. OpenTap 플러그인은 제공된 보드 파일과 파라미터를 사용하여 4단계로 테스트 생성을 자동화하고, 필요한 모든 계산을 관리하며, 결과를 직접 표시합니다. ICT 테스터를 통해 SMU를 통합하면 수동 입력이 줄어들어 효율성이 향상됩니다. 키사이트 i3070 7i는 이러한 발전을 통합하여 저전류 테스트를 위한 간소화되고 유연한 솔루션을 제공합니다.

ICT 저전류 테스트 데모 보기

당사의 ICT 저전류 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

귀하에게 적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?