회로 내 테스터
+ 인서킷 테스터

통합 테스트 시스템으로 LED 테스트 간소화

인서킷 테스트 단계에서 PCBA(인쇄 회로 기판 어셈블리)의 LED(발광 다이오드)를 테스트하려면 LED 분석기를 테스트 시스템에 통합해야 합니다. 통합 테스트 접근 방식은 제조업체가 광도, 온도 및 기타 주요 매개변수와 같은 LED의 광학적 및 전기적 특성을 측정하는 데 도움이 됩니다. 제조업체는 LED 결함을 조기에 식별하여 신속한 수정과 생산 지연 최소화를 가능하게 합니다.

LED 테스트를 집적 회로 테스터(ICT)에 통합하려면 상당한 엔지니어링 노력이 필요합니다. 이 방법에는 맞춤형 고정 장치, 테스트 프로세스 및 전용 스토리지를 통합하는 것이 포함됩니다. 특수 고정 장치는 적절한 LED를 안전하게 배치하고 분석기 광학 헤드의 정밀한 정렬을 보장하는 데 필수적입니다. 테스트 엔지니어는 테스트되는 특정 유형의 보드 또는 LED를 기반으로 자동화된 테스트 및 분석을 실행하기 위한 테스트 시퀀서가 필요합니다.

통합 제조 기반 테스트 솔루션

LED 테스트를 위한 생산 라인 효율성을 높이려면 인서킷 테스터 내에 LED 분석기를 통합해야 합니다. 그러나 이러한 타사 디바이스를 통합하는 작업은 복잡하고 시간이 많이 소요되는 경우가 많습니다. 키사이트 i3070 Series 7i 및 키사이트 i7090은 LED 분석기를 테스터에 통합하기 위한 표준화된 솔루션을 제공합니다. OpenTap LED 테스트 플러그인과 다양한 LED 테스트 라이선스를 갖춘 i3070 Series 7i 및 i7090은 LED 테스트 프로세스를 간소화하여 전문가 없이도 신속한 테스트 생성 및 실행을 가능하게 합니다. 테스트 엔지니어는 이러한 결과를 테스터의 메인 인터페이스에 원활하게 통합하여 포괄적이고 효율적인 회로 기판 테스트를 수행할 수 있습니다.

통합 제조 LED 테스트 데모 보기

제조용 LED 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?