슈퍼커패시터 테스트 자동화 방법

i3070 시리즈 7i 회로 내 테스터
+ 인서킷 테스터

인서킷 테스터를 사용한 슈퍼커패시터의 ESR 및 정전 용량 평가

인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA)에서 슈퍼커패시터를 테스트하려면 일반적으로 등가 직렬 저항(ESR)과 정전 용량을 측정해야 합니다. 이 방법은 잠재적인 저장 전하로 인한 테스트 장비 손상을 방지하기 위해 슈퍼커패시터를 완전히 방전시키는 과정을 포함합니다. 그러나 대량 생산에 맞춰 방전 시간을 최소화하는 것이 중요합니다. ESR 테스트를 수행할 때 커패시터에 급속 전류를 인가하여 완전 충전을 방지하십시오. 이 전류는 ESR과 전류의 곱으로 인해 커패시터 양단에 전압을 유도합니다.

측정된 전압을 전류로 나누어 ESR을 계산합니다(ESR = V/I). 이 절차 전후에는 잔류 에너지로 인한 손상을 방지하고, 정밀한 판독값을 보장하며, 다른 회로 및 민감한 테스터 부품을 보호하기 위해 슈퍼커패시터를 완전히 방전하는 것이 필수적입니다. 테스트 엔지니어는 다음 테스트로 진행하기 전에 전압 및 전류 측정, 슈퍼커패시터 충전, 전압 및 전류 재측정, 슈퍼커패시터 완전 방전 단계를 정의하는 테스트 계획을 사용해야 합니다.

슈퍼커패시터 시험 솔루션

불량 슈퍼커패시터를 평가하려면 회로 설계 전문 지식을 갖춘 엔지니어에 의해 구현되는 다단계 테스트 계획과 맞춤형 픽스처 전자 장치가 필요합니다. 키사이트 i3070 Series 7i 인서킷(ICT) 테스터와 DC 전자 부하/소스 측정 장치 모듈로 구성된 키사이트 슈퍼커패시터 테스트 솔루션은 자동화된 테스트 생성을 제공하여 시간 및 인건비를 절감합니다. 효율적인 방법론은 빠르고 정확한 슈퍼커패시터 충전, 테스트 및 방전을 가능하게 합니다.

표준 계측기를 활용하고 DC 전자 부하/소스 측정 장치 모듈의 손쉬운 통합을 통해 충전 및 방전 프로세스를 간소화하여 속도와 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 이 솔루션은 각 고정 장치에 대한 맞춤형 회로의 필요성을 없애 비용을 절감하고, 지능형 프로그램 생성(IPG)을 통해 테스트를 자동화하여 더욱 효율적이고 정확하게 만듭니다.

슈퍼커패시터 테스트 데모 보기

슈퍼커패시터 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?