オシロスコープを使用してLINバス信号をデバッグする方法

必須の卓上型オシロスコープ
+ Essential ベンチトップ オシロスコープ

LINバス通信のモニタリングとデコード

LINは、センサー、スイッチ、アクチュエータなどの車載ボディ用電子部品を電子制御ユニット(ECU)に接続するために一般的に使用される、シングルエンドのグランド基準車載シリアルバスです。これらのデバイスは比較的単純なポイントツーポイントネットワークを介して通信することが多いため、技術者は正常動作時に物理層信号の整合性と送信メッセージの精度の両方を検証する必要があります。LINバス通信のデバッグでは、メッセージのタイミング、信号の遷移、通信動作を統合して評価できるように、プロトコルのアクティビティをデコードしながらアナログ波形をキャプチャする必要があります。これにより、プロトコル解析を物理層の測定から切り離すことなく、通信の問題を調査することが可能になります。

テストの実行には、グランドを基準とした標準的な高インピーダンス受動プローブを使用してLIN信号に接続されたオシロスコープが必要です。技術者は、選択したLINイベントでトリガするようにオシロスコープを設定し、キャプチャしたトラフィックを読み取り可能なプロトコル情報にデコードし、デコードされたメッセージを対応するアナログ波形と並べて表示します。時間相関表示により、技術者はメッセージのタイミングを比較し、個々のフレームに関連する電気的特性を観測し、予期しない通信動作が基盤となる物理層信号に関連しているかどうかを調査できます。プロトコルアクティビティと波形動作を同時に表示することで、LINバスのデバッグが簡素化され、通信イベントがネットワークの電気的性能とどのように関連しているかをより明確に理解できるようになります。

LINバスデバッグソリューション

LINバス通信のデバッグには、シングルエンドのバスアクティビティをモニタリングすると同時に、プロトコルメッセージをデコードし、それらを基盤となる物理層波形と相関付けることができる測定セットアップが必要です。Essentialベンチトップ・オシロスコープは、LIN信号をキャプチャし、プロトコルレベルのトリガとデコードを提供するため、技術者はバス上で通信が発生した際にメッセージトラフィックを観測できます。標準的な10:1の高インピーダンス受動プローブは、回路に大きな負荷をかけることなくシングルエンドのLIN波形を取得するために必要な信号対グランド接続を提供します。オシロスコープは、デコードされたLINフレームをキャプチャされたアナログ波形と並べて表示し、メッセージのタイミングの比較、電気信号動作の検査、および通信が期待通りに行われていることの検証を可能にします。プロトコルデコードと時間相関波形解析を組み合わせることで、この測定セットアップはLINバスアクティビティの統合ビューを提供し、技術者がプロトコル解析と信号解析を分離することなく、通信問題のトラブルシューティングと物理層パフォーマンスの評価を行えるように支援します。

車載シリアルバスのデバッグのデモを見る

LINバス・デバッグ・ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?