오실로스코프를 사용하여 LIN 버스 신호를 디버깅하는 방법

필수적인 탁상용 오실로스코프
+ Essential 벤치탑 오실로스코프

LIN 버스 통신 모니터링 및 디코딩

LIN은 센서, 스위치, 액추에이터 및 기타 차체 전장품을 전자 제어 장치(ECU)에 연결하는 데 일반적으로 사용되는 싱글 엔디드 신호-접지 방식의 자동차 직렬 버스입니다. 이러한 장치는 대개 비교적 단순한 P2P(점대점) 네트워크를 통해 통신하므로, 엔지니어는 정상 작동 중 물리 계층 신호의 무결성과 전송된 메시지의 정확성을 모두 검증해야 합니다. LIN 버스 통신 디버깅은 프로토콜 활동을 디코딩하는 동시에 아날로그 파형을 캡처하여 메시지 타이밍, 신호 천이, 통신 거동을 함께 평가할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 프로토콜 분석과 물리 계층 측정을 분리하지 않고도 통신 문제를 조사할 수 있습니다.

이 테스트를 수행하려면 접지에 기준을 둔 표준 고임피던스 패시브 프로브를 사용하여 LIN 신호에 오실로스코프를 연결해야 합니다. 엔지니어는 선택한 LIN 이벤트에서 트리거되도록 오실로스코프를 구성하고, 캡처된 트래픽을 판독 가능한 프로토콜 정보로 디코딩한 다음, 디코딩된 메시지를 해당 아날로그 파형과 나란히 표시합니다. 시간 상관관계가 지정된 디스플레이를 통해 엔지니어는 메시지 타이밍을 비교하고, 개별 프레임과 연결된 전기적 특성을 관찰하며, 예기치 않은 통신 거동이 기본 물리 계층 신호와 관련이 있는지 조사할 수 있습니다. 프로토콜 활동과 파형 거동을 함께 확인하면 LIN 버스 디버깅을 간소화할 수 있으며, 통신 이벤트가 네트워크의 전기적 성능과 어떻게 연관되어 있는지 더 명확하게 이해할 수 있습니다.

LIN 버스 디버깅 솔루션

LIN 버스 통신 디버깅에는 싱글 엔디드 버스 활동을 모니터링하는 동시에 프로토콜 메시지를 디코딩하고 이를 기본 물리 계층 파형과 상관시킬 수 있는 측정 설정이 필요합니다. Essential 벤치탑 오실로스코프는 LIN 신호를 캡처하고 프로토콜 수준의 트리거링 및 디코딩을 제공하므로 엔지니어는 버스에서 통신이 발생할 때 메시지 트래픽을 관찰할 수 있습니다. 표준 10:1 고임피던스 패시브 프로브는 회로에 과도한 부하를 주지 않고 싱글 엔디드 LIN 파형을 획득하는 데 필요한 신호-접지 연결을 제공합니다. 오실로스코프는 디코딩된 LIN 프레임을 캡처된 아날로그 파형과 함께 표시하여 엔지니어가 메시지 타이밍을 비교하고, 전기 신호 거동을 검사하며, 통신이 예상대로 이루어지고 있는지 확인할 수 있도록 지원합니다. 프로토콜 디코딩과 시간 상관 파형 분석을 결합한 이 측정 설정은 LIN 버스 활동에 대한 통합된 뷰를 제공하여, 엔지니어가 프로토콜과 신호 분석을 따로 분리하지 않고도 통신 문제를 해결하고 물리 계층 성능을 평가할 수 있도록 돕습니다.

자동차 직렬 버스 디버깅 데모 보기

LIN 버스 디버깅 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?