자동차 시리얼 버스에서 간헐적 오류를 찾는 방법

필수적인 탁상용 오실로스코프
+ Essential 벤치탑 오실로스코프

희귀 버스 오류를 더 빠르게 캡처

오토모티브 직렬 버스의 간헐적 오류를 찾으려면 그렇지 않은 정상적인 버스 트래픽 내에서 가끔 발생할 수 있는 이벤트를 캡처해야 합니다. 테스트 설정에는 빠른 파형 업데이트 속도와 하드웨어 기반 디코딩 기능을 갖춘 오실로스코프가 필요하므로, 희귀 통신 오류를 놓칠 만큼 수집 속도가 느려지지 않고 CAN, CAN FD 또는 LIN 활동을 모니터링할 수 있습니다.

엔지니어는 오실로스코프를 사용하여 버스 활동을 캡처 및 디코딩하고 오류 프레임, 형식 오류, 응답 오류, 순환 중복 검사(CRC) 오류, 비트 스터핑 오류 등의 이벤트를 찾습니다. 세그먼트 메모리는 정확한 시간 태그와 함께 연속적인 오류 발생을 선택적으로 캡처할 수 있으므로, 엔지니어가 디코딩된 프레임을 개별적으로 검토하고 간헐적 이벤트 간의 타이밍을 측정할 수 있습니다.

간헐적인 직렬 버스 오류 디버깅 해결 방안

간헐적 오토모티브 직렬 버스 오류를 찾으려면 프로토콜 활동을 디코딩하는 동안 빠른 수집을 유지하고 검토를 위해 드문 이벤트를 선택적으로 캡처할 수 있는 오실로스코프가 필요합니다. Keysight Essential 벤치탑 오실로스코프는 빠른 파형 업데이트와 깊은 수집 메모리를 제공하며, 오토모티브 분석 소프트웨어는 오토모티브 직렬 버스 디코딩 및 자동 분석을 제공합니다. 하드웨어 기반 디코딩은 오실로스코프가 CAN, CAN FD 및 LIN 활동을 캡처할 때 프로토콜 트레이스가 반응성을 유지하도록 합니다. 그런 다음 세그먼트 메모리는 정확한 시간 태그 및 자동 디코딩과 함께 선택된 오류 발생을 수집하여, 엔지니어가 긴 일반 버스 트래픽 기록을 검색하지 않고도 드문 통신 오류를 격리할 수 있도록 지원합니다.

오토모티브 직렬 버스 특성화 데모 보기

간헐적 직렬 버스 오류 디버그 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

간헐적 직렬 버스 오류 디버그를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?