CAN 버스 중재 기능을 분리하는 방법

필수적인 탁상용 오실로스코프
+ Essential 벤치탑 오실로스코프

특정 중재(Arbitration) 이벤트 트리거

CAN 버스 중재를 격리하려면 엔지니어가 검사하려는 메시지로 캡처를 제한하는 동시에 프레임의 중재 부분 내 활동을 식별해야 합니다. 테스트 설정에는 중재가 발생하는 파형 영역을 식별하고 특정 CAN 프레임 식별자(ID) 또는 심볼릭 메시지 이름을 사용하여 트리거를 한정할 수 있는 오실로스코프가 필요합니다.

엔지니어는 중재가 발생하는 CAN 프레임의 처음 몇 비트에 걸쳐 트리거 존을 설정하고 해당 존을 선택된 메시지 조건과 결합합니다. 원하는 중재 이벤트가 격리되면 분할 메모리가 연속적인 발생을 캡처하므로 엔지니어는 개별 이벤트를 검토하고 중재 조건이 발생하는 빈도를 특성화할 수 있습니다.

CAN 버스 중재 분석 솔루션

CAN 버스 중재를 격리하려면 파형 기반 트리거링과 CAN 메시지 조건을 결합하고 반복되는 이벤트를 선택적으로 캡처할 수 있는 오실로스코프가 필요합니다. 키사이트 Essential 벤치탑 오실로스코프는 CAN 물리 계층 파형을 캡처하고, 자동차 분석 소프트웨어는 CAN 디코딩 및 메시지 기반 트리거 조건을 제공합니다. 존 트리거링은 중재가 발생하는 파형 영역을 정의하고 이를 특정 프레임 ID 또는 심볼릭 메시지 이름과 결합하여 원하는 이벤트를 격리합니다. 그런 다음 분할 메모리가 연속적인 중재 발생을 캡처하여 개별 검토 및 조건 발생 빈도 분석을 수행할 수 있도록 합니다.

오토모티브 직렬 버스 특성화 데모 보기

CAN 버스 중재 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?