자동차 CAN 메시지를 기호적으로 해독하는 방법

필수적인 탁상용 오실로스코프
+ Essential 벤치탑 오실로스코프

가독성 있는 메시지로 원시 CAN 데이터 변환

오토모티브 CAN 메시지는 차량 기능, 센서 정보, 전자 제어 장치(ECU) 상태를 나타내는 인코딩된 데이터로 전송됩니다. 원시 16진수 값에는 통신에 필요한 정보가 포함되어 있지만, 시스템이 어떻게 작동하는지에 대한 컨텍스트는 거의 제공하지 않습니다. 엔지니어는 통신 동작을 이해하거나 시스템 문제를 조사하기 전에 이러한 값을 의미 있는 신호 이름, 엔지니어링 값 및 인코딩된 상태로 변환해야 하는 경우가 많습니다. 심볼릭 디코딩은 원시 CAN 트래픽을 차량 작동을 더 정확하게 나타내는 가독성 있는 정보로 변환하여 이 과정을 간소화합니다. 엔지니어는 16진수 값을 수동으로 해석하는 대신 시스템 동작 방식에 집중하고 추가 조사가 필요한 통신 이벤트를 신속하게 식별할 수 있습니다. 이 측정을 수행하려면 CAN 트래픽에서 트리거할 수 있고 디코딩된 메시지를 물리 계층 파형과 함께 볼 수 있도록 CAN 프로토콜 디코딩을 지원하는 오실로스코프가 필요합니다.

엔지니어는 오토모티브 분석 소프트웨어에 DBC 파일을 로드하여 데이터베이스 CAN(DBC) 디코딩을 수행합니다. 이를 통해 CAN 트래픽이 캡처될 때 메시지 정의, 신호 이름, 엔지니어링 값 및 인코딩된 상태가 자동으로 해석됩니다. 오실로스코프는 디코딩된 프로토콜 정보를 물리 계층 파형과 함께 표시하고, 프로토콜 리스터는 심볼릭 메시지 이름과 신호 값을 연대순으로 정리합니다. 가독성 있는 메시지를 해당 CAN 파형과 함께 확인함으로써 엔지니어는 통신을 보다 효율적으로 추적하고, 기본 전기 신호의 컨텍스트 내에서 프로토콜 활동을 조사하며, 16진수 값을 수동으로 변환하지 않고도 시스템 동작을 이해할 수 있습니다. 심볼릭 디코딩과 시간 상관 파형 분석을 결합함으로써 엔지니어는 오토모티브 CAN 디버깅 중에 프로토콜 통신과 물리 계층 동작을 모두 더 명확하게 이해할 수 있습니다.

상징적 CAN 메시지 디코딩 솔루션

오토모티브 CAN 메시지를 심볼릭 방식으로 디코딩하려면 CAN 트래픽을 캡처하고, 프로토콜 정보를 해석하며, 원시 16진수 값을 의미 있는 엔지니어링 데이터로 변환할 수 있는 측정 설정이 필요합니다. Essential 벤치탑 오실로스코프가 차동 CAN 파형을 캡처하는 동안 차동 활성 프로브는 최소한의 회로 부하로 물리 계층 신호를 측정합니다. 오토모티브 분석 소프트웨어는 CAN 트리거링, 프로토콜 디코딩, DBC 기반 심볼릭 메시지 변환을 제공하므로 수집 중에 메시지 이름, 신호 값 및 인코딩된 상태가 자동으로 표시됩니다. 오실로스코프는 아날로그 파형과 시간 상관 관계가 있는 디코딩된 프로토콜 정보를 제공하고, 프로토콜 리스터는 심볼릭 메시지를 연대순으로 정렬합니다. 오실로스코프, 오토모티브 소프트웨어 및 차동 프로브를 결합하여 엔지니어는 CAN 통신을 더 빠르게 이해하고, 프로토콜 활동을 물리 계층 동작과 상관시키며, 16진수 메시지 데이터를 수동으로 변환하지 않고도 오토모티브 시스템의 문제를 해결할 수 있습니다.

심볼릭 CAN 메시지 디코딩 데모 보기

심볼릭 CAN 메시지 디코딩 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

심볼릭 CAN 메시지 디코딩을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?