Cómo descodificar simbólicamente los mensajes CAN de los vehículos

Osciloscopio Essential
+ Osciloscopio Essential

Convertir datos CAN sin procesar en mensajes legibles

Los mensajes CAN de automoción se transmiten como datos codificados que representan las funciones del vehículo, la información de los sensores y el estado de la unidad de control electrónico (ECU). Aunque los valores hexadecimales sin procesar contienen la información necesaria para la comunicación, aportan poco contexto sobre el funcionamiento del sistema. A menudo, los ingenieros necesitan traducir estos valores en nombres de señales significativos, valores de ingeniería y estados codificados antes de poder comprender el comportamiento de la comunicación o investigar problemas del sistema. La decodificación simbólica simplifica este proceso al convertir el tráfico CAN sin procesar en información legible que representa con mayor precisión el funcionamiento del vehículo. En lugar de interpretar manualmente los valores hexadecimales, los ingenieros pueden centrarse en el comportamiento del sistema e identificar rápidamente los eventos de comunicación que requieren una investigación más detallada. Para realizar la medición se necesita un osciloscopio capaz de activarse con el tráfico CAN y que admita la decodificación del protocolo CAN, de modo que los mensajes decodificados puedan visualizarse junto con la forma de onda de la capa física.

Los ingenieros realizan la decodificación de bases de datos CAN (DBC) cargando un archivo DBC en el software de análisis de automoción, lo que permite interpretar automáticamente las definiciones de los mensajes, los nombres de las señales, los valores de ingeniería y los estados codificados a medida que se captura el tráfico CAN. El osciloscopio muestra la información del protocolo decodificada junto con la forma de onda de la capa física, mientras que el listador de protocolos organiza los nombres simbólicos de los mensajes y los valores de las señales en orden cronológico. La visualización de mensajes legibles junto con la forma de onda CAN correspondiente permite a los ingenieros rastrear la comunicación de forma más eficiente, investigar la actividad del protocolo en el contexto de la señal eléctrica subyacente y comprender el comportamiento del sistema sin tener que traducir manualmente los valores hexadecimales. Al combinar la decodificación simbólica con el análisis de formas de onda correlacionadas en el tiempo, los ingenieros obtienen una comprensión más clara tanto de la comunicación del protocolo como del comportamiento de la capa física durante la depuración del CAN en el sector de la automoción.

Solución para la decodificación de mensajes CAN simbólicos

La decodificación simbólica de los mensajes CAN de automoción requiere una configuración de medición capaz de capturar el tráfico CAN, interpretar la información del protocolo y traducir los valores hexadecimales sin procesar en datos de ingeniería significativos. Un osciloscopio de sobremesa Essential captura la forma de onda CAN diferencial, mientras que una sonda activa diferencial mide la señal de la capa física con una carga mínima en el circuito. El software de análisis para automoción proporciona activación CAN, decodificación de protocolos y traducción simbólica de mensajes basada en DBC, de modo que los nombres de los mensajes, los valores de las señales y los estados codificados se muestran automáticamente durante la adquisición. El osciloscopio presenta la información del protocolo decodificada correlacionada temporalmente con la forma de onda analógica, mientras que el listador de protocolos organiza los mensajes simbólicos en orden cronológico. En conjunto, el osciloscopio, el software para automoción y la sonda diferencial permiten a los ingenieros comprender la comunicación CAN más rápidamente, correlacionar la actividad del protocolo con el comportamiento de la capa física y solucionar problemas en los sistemas de automoción sin tener que traducir manualmente los datos hexadecimales de los mensajes.

Ver demostración de la decodificación de mensajes CAN simbólicos

Descubre los productos de nuestra solución de descodificación de mensajes CAN simbólicos

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?