Como decodificar simbolicamente mensagens CAN automotivas

Osciloscópio de mesa essencial
+ Osciloscópio de bancada essencial

Converter dados brutos do CAN em mensagens legíveis

As mensagens CAN automotivas são transmitidas como dados codificados que representam funções do veículo, informações de sensores e o status da unidade de controle eletrônico (ECU). Embora os valores hexadecimais brutos contenham as informações necessárias para a comunicação, eles fornecem pouco contexto sobre como o sistema está operando. Os engenheiros frequentemente precisam traduzir esses valores em nomes de sinais significativos, valores de engenharia e estados codificados antes de poderem compreender o comportamento da comunicação ou investigar problemas no sistema. A decodificação simbólica simplifica esse processo ao converter o tráfego CAN bruto em informações legíveis que representam com mais precisão o funcionamento do veículo. Em vez de interpretar manualmente os valores hexadecimais, os engenheiros podem se concentrar no comportamento do sistema e identificar rapidamente eventos de comunicação que exigem investigação mais aprofundada. A realização da medição requer um osciloscópio capaz de ser acionado pelo tráfego CAN e que ofereça suporte à decodificação do protocolo CAN, para que as mensagens decodificadas possam ser visualizadas juntamente com a forma de onda da camada física.

Os engenheiros realizam a decodificação do banco de dados CAN (DBC) carregando um arquivo DBC no software de análise automotiva, o que permite que as definições de mensagens, nomes de sinais, valores de engenharia e estados codificados sejam interpretados automaticamente à medida que o tráfego CAN é capturado. O osciloscópio exibe as informações decodificadas do protocolo juntamente com a forma de onda da camada física, enquanto o listador de protocolos organiza os nomes simbólicos das mensagens e os valores dos sinais em ordem cronológica. A visualização de mensagens legíveis juntamente com a forma de onda CAN correspondente permite que os engenheiros rastreiem a comunicação com mais eficiência, investiguem a atividade do protocolo no contexto do sinal elétrico subjacente e compreendam o comportamento do sistema sem precisar converter manualmente os valores hexadecimais. Ao combinar a decodificação simbólica com a análise de formas de onda correlacionadas no tempo, os engenheiros obtêm uma compreensão mais clara tanto da comunicação do protocolo quanto do comportamento da camada física durante a depuração do CAN automotivo.

Solução para decodificação de mensagens CAN simbólicas

A decodificação simbólica de mensagens CAN automotivas requer uma configuração de medição capaz de capturar o tráfego CAN, interpretar as informações do protocolo e traduzir valores hexadecimais brutos em dados de engenharia significativos. Um osciloscópio de bancada da Essential captura a forma de onda CAN diferencial, enquanto uma sonda ativa diferencial mede o sinal da camada física com carga mínima no circuito. O software de análise automotiva oferece acionamento CAN, decodificação de protocolo e tradução simbólica de mensagens baseada em DBC, de modo que os nomes das mensagens, os valores dos sinais e os estados codificados sejam exibidos automaticamente durante a aquisição. O osciloscópio apresenta as informações decodificadas do protocolo correlacionadas temporalmente com a forma de onda analógica, enquanto o listador de protocolo organiza as mensagens simbólicas em ordem cronológica. Juntos, o osciloscópio, o software automotivo e a sonda diferencial permitem que os engenheiros compreendam a comunicação CAN mais rapidamente, correlacionem a atividade do protocolo com o comportamento da camada física e solucionem problemas em sistemas automotivos sem precisar traduzir manualmente os dados hexadecimais das mensagens.

Veja a demonstração da decodificação de mensagens CAN simbólicas

Conheça os produtos da nossa solução de decodificação de mensagens CAN simbólicas

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a decodificação de mensagens CAN simbólicas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?