아이 다이어그램을 사용하여 CAN 버스 신호 품질을 테스트하는 방법

필수적인 탁상용 오실로스코프
+ Essential 벤치탑 오실로스코프

CAN 물리 레이어 신호 품질 평가

CAN은 전자 제어 장치(ECU) 간에 제어 및 상태 정보를 교환하기 위해 자동차 시스템 전반에 걸쳐 사용되는 차동 직렬 버스입니다. 메시지가 네트워크를 통해 이동함에 따라 전파 지연, 지터, 에지 왜곡 및 기타 물리 레이어 영향이 전체 CAN 신호 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 엔지니어는 이러한 영향이 통신 신뢰성에 영향을 미치기 시작하기 전에 버스의 전기적 특성이 허용 한계 내에 유지되는지 평가할 수 있는 실용적인 방법이 필요합니다. CAN 아이 다이어그램은 여러 파형 획득 결과를 단일 디스플레이로 결합하여 개별 프레임의 동작이 아닌 CAN 물리 레이어 성능에 대한 포괄적인 뷰를 제공합니다. 이를 통해 버스의 전반적인 품질을 평가하고 신호 무결성 저하를 나타낼 수 있는 파형 특성을 신속하게 식별할 수 있습니다.

테스트를 수행하려면 차동 액티브 프로브를 사용하여 차동 CAN 버스에 오실로스코프를 연결해야 합니다. 엔지니어는 자동차용 오실로스코프 소프트웨어를 사용하여 반복되는 CAN 파형을 캡처하는 동안 CAN 트리거, 프로토콜 디코딩, CAN 아이 다이어그램 생성 및 자동 마스크 테스트를 활성화합니다. 결과 디스플레이는 CAN 신호 품질 저하를 나타낼 수 있는 아이 오프닝, 지터, 에지 동작 및 마스크 위반을 강조 표시합니다. 엔지니어는 개별 파형 캡처를 한 번에 하나씩 검토하는 대신 단일 측정으로 CAN 물리 레이어의 전반적인 상태를 평가할 수 있으므로 신호 무결성 문제를 쉽게 식별하고, 마스크와 파형 품질을 비교하며, 버스가 예상 통신 성능 요구사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.

CAN 아이 다이어그램 분석 솔루션

CAN 버스 신호 품질 테스트에는 반복되는 차동 파형 획득 결과를 CAN 아이 다이어그램으로 결합하고 정의된 마스크에 대해 결과를 자동으로 평가할 수 있는 측정 설정이 필요합니다. Essential 벤치탑 오실로스코프는 반복되는 CAN 파형을 캡처하고, 차동 액티브 프로브는 최소한의 회로 부하로 차동 버스 신호를 획득하여 측정 중에 신호 충실도를 유지합니다. 자동차 분석 소프트웨어는 CAN 트리거, 프로토콜 디코딩, CAN 아이 다이어그램 생성 및 자동 마스크 테스트를 활성화하여 캡처된 파형에서 CAN 물리 레이어 성능을 평가합니다. 오실로스코프, 소프트웨어, 차동 프로브를 함께 사용하면 엔지니어가 단일 측정 디스플레이 내에서 아이 오프닝, 지터, 에지 동작, 마스크 위반을 검사하여 CAN 신호 품질을 평가할 수 있습니다. 이 통합 설정은 통신 신뢰성에 영향을 미치기 전에 CAN 물리 레이어를 검증하고 신호 무결성 문제를 식별할 수 있는 효율적인 방법을 제공합니다.

CAN 신호 품질 및 아이 다이어그램 분석 데모 보기

CAN 아이 다이어그램 분석 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

CAN 아이 다이어그램 분석을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?