Cómo comprobar la calidad de la señal del bus CAN mediante diagramas de ojo

Osciloscopio Essential
+ Osciloscopio Essential

Evaluar la calidad de la señal de la capa física de CAN

CAN es un bus serie diferencial que se utiliza en todos los sistemas de automoción para intercambiar información de control y estado entre las unidades de control electrónico (ECU). A medida que los mensajes se transmiten por la red, el retardo de propagación, la fluctuación, la distorsión de flancos y otros efectos de la capa física pueden influir en la calidad general de la señal CAN. Los ingenieros necesitan una forma práctica de evaluar si las características eléctricas del bus se mantienen dentro de los límites aceptables antes de que estos efectos empiecen a afectar a la fiabilidad de la comunicación. Un diagrama de ojo CAN combina numerosas adquisiciones de formas de onda en una única visualización, lo que ofrece una visión global del rendimiento de la capa física del CAN, en lugar del comportamiento de una trama individual. Esto permite evaluar la calidad general del bus e identificar rápidamente las características de las formas de onda que puedan indicar una degradación de la integridad de la señal.

Para realizar la prueba se necesita un osciloscopio conectado al bus CAN diferencial mediante una sonda activa diferencial. Los ingenieros utilizan software de osciloscopio para automoción que permite el disparo CAN, la decodificación de protocolos, la generación de diagramas de ojo CAN y las pruebas de máscara automatizadas, al tiempo que se capturan formas de onda CAN repetidas. La visualización resultante destaca la apertura del ojo, la fluctuación, el comportamiento de los flancos y las infracciones de la máscara que pueden indicar una reducción de la calidad de la señal CAN. En lugar de revisar las capturas de formas de onda individuales una por una, los ingenieros pueden evaluar el estado general de la capa física CAN en una sola medición, lo que facilita la identificación de problemas de integridad de la señal, la comparación de la calidad de la forma de onda con la máscara y la verificación de que el bus cumple los requisitos de rendimiento de comunicación esperados.

Solución de análisis de diagramas de ojos CAN

Para comprobar la calidad de la señal del bus CAN se necesita un sistema de medición capaz de combinar adquisiciones repetidas de formas de onda diferenciales en un diagrama de ojo CAN y evaluar automáticamente los resultados comparándolos con una máscara definida. Un osciloscopio de sobremesa Essential captura formas de onda CAN repetidas, mientras que una sonda diferencial activa adquiere la señal diferencial del bus con una carga mínima en el circuito y preserva la fidelidad de la señal durante la medición. El software de análisis para automoción permite el disparo CAN, la decodificación de protocolos, la generación de diagramas de ojo CAN y las pruebas automatizadas de máscara para evaluar el rendimiento de la capa física CAN a partir de las formas de onda capturadas. En conjunto, el osciloscopio, el software y la sonda diferencial permiten a los ingenieros evaluar la calidad de la señal CAN examinando la apertura del ojo, la fluctuación, el comportamiento de los flancos y las infracciones de máscara en una única pantalla de medición. Esta configuración integrada ofrece una forma eficaz de validar la capa física CAN e identificar problemas de integridad de la señal antes de que afecten a la fiabilidad de la comunicación.

Ver demostración del análisis de la calidad de la señal CAN y del diagrama de ojo

Descubre los productos de nuestra solución de análisis de diagramas de ojos CAN

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?