低コストと高性能のバランス

マルチプロトコルラベルスイッチング (MPLS) やメトロイーサネットなどの現在の広域ネットワーク (WAN) サービスは、高価であり、設定や変更が困難です。ソフトウェア定義型WAN (SD-WAN) は、専用リンクの代わりにパブリックインターネット経由での接続を可能にし、複数のMPLS、LTE、またはブロードバンドサービス間で負荷分散を行います。新しいSDN-WANサービスが、ネットワーク運用のコスト削減、迅速な導入、効率的な負荷分散、およびパフォーマンス向上という期待に応えることを保証するには、検証が不可欠です。

SD-WAN
SD-WAN

ハイブリッドWANにとってレイテンシテストは不可欠です

ハイブリッドネットワークインフラストラクチャにおいて、SD-WANソリューションは、エンタープライズグレードのパフォーマンスと可用性を確保するために、MPLSまたはインターネットリンクを介してアプリケーショントラフィックをパケット単位で動的に操縦する必要があります。このWANトラフィックのレイテンシを測定することは、高性能を確保するために不可欠です。しかし、正確なレイテンシ測定には、正確で同期されたクロックが必要です。

この問題を解決するには、当社のメトロノームタイミングシステムを使用して、IxNetworkのソースポートと受信ポートを時間同期します。メトロノームはGPS時間入力に依存しており、地理的に離れた2つのメトロノームデバイスが当社のハードウェアに同じ時間入力を提供できるようにします。IxNetworkとメトロノームタイミングシステムは、SD-WAN検証エンジニアにとって完璧な組み合わせです。

SD-WANルーティングの複雑性の管理

SD-WANゲートウェイのルーティング機能により、SD-WANはオーバーレイモードで動作できます。エッジにルーターがあり、SD-WANアプライアンスがそのルーターのLAN側に配置される場合があります。あるいは、ルーティングインテリジェンスを内蔵した統合デバイスである場合もあります。SD-WANゲートウェイは、MPLSトンネルまたはブロードバンド接続を介したサイト間通信を実現するために、オーバーレイネットワークにルーティングインテリジェンスを組み込む必要があります。ホストが通信するためには、顧客サイトのエンドポイント情報もオーバーレイネットワークを通過する必要があります。このような環境でルーティング機能を確保するには、複数の側面から検証できるIxNetworkのようなテストシステムが必要です。
  1. WAN経由でのOSPFまたはBGPセッションの確立
  2. OSPFまたはBGPによるネットワークからのリアルタイム経路学習
  3. LAN側での変更に対応するため、WAN経由でルートをアドバタイズします。
  4. 選択的ルートフィルタリング
SD-WAN

おすすめのリソース

セキュリティスペシャリストにご相談いただき、当社のセキュリティファブリックがお客様のセキュリティインフラストラクチャをどのように変革できるかについて詳細をご確認ください。