저비용과 고성능의 균형

MPLS(Multi-Protocol Label Switching) 및 메트로 이더넷과 같은 현재의 광역 네트워크(WAN) 서비스는 비용이 많이 들고 구성 및 변경이 어렵습니다. SD-WAN(Software-Defined WAN)은 전용 링크 대신 공용 인터넷을 통한 연결을 허용하고 여러 MPLS, LTE 또는 광대역 서비스 전반에서 로드 밸런싱을 수행합니다. 새로운 SDN-WAN 서비스가 네트워크 운영 비용 절감, 더 빠른 배포, 효율적인 로드 밸런싱 및 향상된 성능에 대한 기대를 충족하는지 확인하려면 검증이 중요합니다.

SD-WAN
SD-WAN

하이브리드 WAN에 대한 지연 시간 테스트의 중요성

하이브리드 네트워크 인프라에서 SD-WAN 솔루션은 기업 수준의 성능과 가용성을 보장하기 위해 패킷 단위로 MPLS 또는 인터넷 링크를 통해 애플리케이션 트래픽을 동적으로 조종해야 합니다. 이러한 WAN 트래픽의 지연 시간을 측정하는 것은 고성능을 보장하는 데 매우 중요합니다. 그러나 정확한 지연 시간 측정에는 정확하고 동기화된 클럭이 필요합니다.

이 문제를 해결하려면 Metronome 타이밍 시스템을 사용하여 IxNetwork의 소스 포트와 IxNetwork의 수신 포트를 시간 동기화하십시오. Metronome은 GPS 시간 입력을 사용하여 지리적으로 분리된 두 Metronome 장치가 당사 하드웨어에 동일한 시간 입력을 제공할 수 있도록 합니다. IxNetwork와 Metronome 타이밍 시스템은 SD-WAN 검증 엔지니어에게 완벽한 조합입니다.

SD-WAN 라우팅 복잡성 관리

SD-WAN 게이트웨이의 라우팅 기능은 SD-WAN이 오버레이 모드에서 작동하도록 합니다. 엣지에 라우터가 있고 SD-WAN 어플라이언스가 해당 라우터의 LAN 측에 있을 수 있습니다. 또는 경우에 따라 라우팅 인텔리전스가 통합된 디바이스일 수도 있습니다. SD-WAN 게이트웨이는 MPLS 터널 또는 광대역 연결을 통해 사이트 간 통신이 이루어지도록 오버레이 네트워크에 라우팅 인텔리전스를 통합해야 합니다. 호스트가 통신하려면 고객 사이트 엔드포인트 정보도 오버레이 네트워크를 통해 전달되어야 합니다. 이러한 유형의 환경에서 라우팅 기능을 보장하려면 IxNetwork와 같이 여러 차원에서 검증할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다.
  1. WAN을 통한 OSPF 또는 BGP 세션 설정
  2. OSPF 또는 BGP를 통한 네트워크로부터의 실시간 경로 학습
  3. LAN 측의 변경 사항에 대해 WAN을 통해 경로를 알립니다.
  4. 선택적 경로 필터링
SD-WAN

추천 자료

보안 전문가와 상담하여 당사의 보안 패브릭이 보안 인프라를 어떻게 혁신할 수 있는지 자세히 알아보십시오.