Choose a country or area to see content specific to your location
アプリケーションノート
In popular perception, the vastness of space is an empty vacuum dotted with stars, planets, black holes and other celestial formations. In reality, astrophysicists have shown that space contains low-density matter - gas clouds, dust grains, and more - existing in ionic, atomic or molecular phases.
Here on Earth, astrophysicists use techniques such as microwave spectroscopy to investigate the chemical composition of the matter that exists within this so called interstellar medium (ISM). Similar to the spectrum analyzers used to characterize the content of wireless communication signals, a spectrometer connected to a radio telescope displays the unique spectra emitted by the atoms and molecules present in the ISM. In this case, the goal is to precisely determine the structure of gas-phase molecules
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
お客様のアクセスは、ブラウザーのCookieの有効期限が切れるか、ブラウザーのキャッシュがクリアされるとリセットされます。コンテンツに再びアクセスするには、もう一度サインインししてください。
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.